随着3G、WiFi等传输技术的逐渐应用,报警产品无线化的趋势越来越明朗。如今,市场上应用的报警系统中,无线产品的比重越来越大,达到了30%以上。一些传统做有线产品的厂家,今年也开始推出多网报警主机,如豪恩的8003无线系列,融合了3G、GSM、GPRS、CDMA等通信模块,通信方式可选,兼容性大大增强,安装使用方便。网络化也成为报警产品的另一个主要方向,作为与人们生活紧密相连的报警产品,也纷纷推出了众多的网络化产品。
无线报警设备性能凸显
防盗报警器的应用已经渗透到了各行各业,里面不乏有许多让人赞叹的相关技术,有线报警还在发展中,无线报警却也抬头,并有很不俗的表现,在竞争激烈的报警市场屡屡建功,这也表明当下的防盗报警市场可谓是一片朝气蓬勃之心驰神往的景象。当然做为一个新的技术,刚出来的时候众说纷纭,这也是可想而知的,只有随着慢慢深入之后,充分展现出他的优势才能被更多的消费者所了解并接受,做为安防的产品,弊端也不可能是完全没有的,如果没有就没有了进步,也就只能是模仿之路了。如果是无线的还是有线的设备更适合于当下呢?
其实,与其他的无线设备的特点差不多,无线报警的应用优势也是更多的集中在应用便利性、美观程度、或者设备的操作等几个方面。安此外,在设备工作地点的选择上,一定程度上也可以更多的摆脱传输线路的限制,变得更加的灵活。
设备的美观程度:在无线报警设备的应用中,不但在施工上拥有极大的便利,同时在设备的外形设计或者所处位置上,也可能更多的摆脱团团线路的限制,变得更加的随心所欲。尤其在一些家用环境,或者是比较高档的场合中,与周边环境的融合程度往往是这些用户为看重的需求之一。而无线监控这种更自由的特点,可能会满足更多的在外观设计或者是构造上等一些有线监控设备难以满足的需求。
更加的经济与便利:尽管在一些远程的无线报警设备中,他们的控制联系方式还是借助手机GSM通讯网络来完成我们的工作。不过,随着一些新技术的应用尝试,有不少的无线报警设备也在借助红外的探头来接受相应的信号,并通过无线的方式发送至相应的报警控制主机,而如果我们要将报警主机与接警中心实现很好的融合的话,则不但省去了电缆铺设电缆的麻烦与费用,同时还节约了每次与报警中心产生的通信费用。可以说,是一个一举多得的结果。
此外,在无线传输的模式下,没有了固定线路限制的我们也可以对接警中心实现更加自如的选择,不必再因为线路的固定而迫不得已绑定于某一工作地点,而是可以根据我们的需求选择的报警信息接收终端,使我们的报警工作变得更加高效,管理也更加灵活。
无线报警发展趋势
在报警主机与地区接警中心或接警终端间的远程联网通讯方面,从2G到3G,目前移动的4G实验已经开局,无线网络的稳定性和可靠性上(减少丢包,串线等问题)已经大幅提升,同时由于传输速度的提升,可以传输更多内容,在此基础上,远程通讯的应用已经有了技术基础。
探测器与主机之间的通讯方面,不仅在原有频率基础上出现了数字式编解码以加强稳定可靠性,频率上2.4G的发展与应用,Zigbee带动的双向通讯浪潮,让探测器可以处于被主机实时监控状态,并可以查询反馈,这点上已经与有线产品具备了同等效用。
目前的无线探测器误报的原因,一方面是现有无线信号的易被干扰造成的,这一特点随着无线技术的完善已经在改善的过程。
另一方面则是对目标物特征识别的标准不够准确,如被动红外探测器,识别的是目标物与背景环境的温差,同时目标物需要发生相对位移,尽管这一特征包括了入侵者的特点,但是也还存在一些不足,如同样受热空气(背景)影响,纺织物与金属铁等由于比热不同而升高温度不同,故而具有了温差。那么,如果窗帘在探测范围内摆动,则具备了相对位移的特征,在某些特定条件下,这样原因产生的误报就会产生。当然,在原有基础上又会有添加微波探测方式的办法来减少误报,这也是寻求更准确特征识别的一种方式。
目前,借助物联网概念,传感器更被重视,现在相对于以往有更多的资源投入到传感的研究,而传感的根本则是特征识别的确认,这一研究领域的深入发展必将带动探测器的长足进步。
太阳能、风能等可再生资源转化为电能的效率提升使得较小的能源转化板即可满足设备供电,而几年前毫安级别的待机功率已经由于低功耗设计的元器件提升的原因可以降到微安级别,这两者变化趋势终于将探测器与环保节能结合起来,同时由于解决了供电的线缆问题,使得一些以往的高功耗探测器无线信号传输加有线供电的半无线探测器转化成为真正的全无线探测器。
结语:
综上所述,我们有理由坚信无线将是未来报警产品的趋势,当然同时专业市场由于对稳妥的追求,接受无线产品会有一个时间过程,这也提醒我们,尽管新科技的应用很诱人,但安防行业的产品性能,稳定和可靠性永远是位的。