• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

视频服务器四大特色 未来发展前途漫漫

来源:中国安防展览网
时间:2014-02-21

分享至:
   近年来,随着网络技术和网络应用的进一步拓展,也为视频服务器这一专业设备的发展带来了契机。各行业内知名企业纷纷组织研发力量进行技术攻关,推出了一大批具有特色的新一代视频服务器产品。现在的视频服务器技术已经相对成熟,形成了较为规范的技术特征。从长远来看,视频服务器的系统集成有巨大的潜在市场和深远的发展前景。

 网络视频服务器四大特色

  网络视频服务器(网络视频服务器的定义)内部主要包括三个模块:图像采集、图像压缩,网络传输。图像采集模块实现视频信号的a/d转换;图像压缩模块以某种压缩编码标准实现对数字信号的压缩编码;网络传输模块实现对压缩数据的传输和系统功能设置等功能。

  简便性:通过目前发展迅速、经济高效的计算机通讯网络把视频数据传输到监控中心,只需要一根价格低廉的5类网络线缆,如果视频服务器内部有wifi模块,采用无线局域网方式的话,那么连5类网络线缆都省了。

  机型小:一般通常为1-4路模拟视频输入,不会像硬盘录像机那样动辄十几路视频输入,而且不会随机携带硬盘,把存储设备放置于监控中心更有利于图像资料的存储和保护,这就节省了大量空间位置。

  易于升级与全面可扩展性:可轻松添加更多摄像机,中心服务器将来能够方便升级到更快速处理器、更大容量磁盘驱动器以及更大带宽等。

  强大的中心控制:一台工业标准服务器和一套控制管理应用软件就可运行整个安防监控系统,用户只要打开一台与因特网连接的电脑上的客户端程序,在里面输入对应的视频服务器的ip地址就可以进行全面远程监视。任何经授权客户机都可直接访问任意摄像机,也可通过中央服务器访问所监视的图像。

视频服务器对安防监控具有普遍意义

  什么是网络视频监控?网络视频监控是相对模拟监控和数字监控而言的。在模拟监控系统中,图像的传输、交换以及存储均基于模拟信号处理技术。数字监控引入了先进的数字信号处理技术,实现了以DVR为典型代表的数字化存储。而网络监控以数字信号处理为基础,采用网络化的方式实现信号的传输、交换、控制、录像存储以及点播回放,并通过设立强大的中心管理平台(CMS),实现对系统内所有编解码设备及录像存储设备的统一管理与集中控制。

  对用户而言,仅需登录中心管理平台,即可实现全网监控资源的统一调用、浏览和管理。网络视频监控实现了端到端的网络化,系统架构由IP前端、TCP/IP网络、中心管理平台、网络存储设备、电视墙解码器以及客户端等几个部分组成。

  视频服务器从核心功能上可以分为视频编码器和视频解码器两大类。视频编码器位于网络视频监控系统的前端,而视频解码器则位于用户访问端(或称为后端)。

  视频编码器与网络摄像机的差异在于,视频编码器的视频源来自模拟摄像机,需要与模拟摄像机配合使用,而网络摄像机是一体化的,本身就集成了模拟视频采集功能。从目前的情况来看,尽管网络摄像机正在大量涌现,但因为以下两个原因,视频编码器仍将在网络视频监控系统中占据不可替代的重要位置:一是大量已建的模拟和数字监控系统亟待网络化改造,为了保护现有模拟摄像机的投资,这些改造将产生庞大的视频编码器部署需求;二是目前网络摄像机的选择面还远远没有模拟摄像机大,难以满足不同用户差异化的应用需求,所以很多应用场合必须基于模拟摄像机加视频编码器的模式实现前端的数字化网络化。

  视频解码器则用于在PC客户端的控制下接收平台转发过来的网络视频监控码流,解码输出模拟信号到电视墙、音响等外围设备,通常部署在用户的监控中心。视频解码器与PC客户端的不同在于,视频解码器一般基于硬件解码,通过专门的显示设备显示监控图像,而PC客户端直接通过PC显示屏显示监控图像。由于PC客户端还有更多控制管理功能,且接入灵活、操作方面,所以基于PC客户端进行监控浏览的应用越来越普遍。但由于视频解码器基于硬件,性能稳定、图像质量好,因此对于很多需要集中解码上墙的应用还是有着很普遍的意义。

视频服务器未来市场将有强劲增长

  随着视频服务器在安防监控的广泛应用,越来越的场所需要视频监控,推动着安防设备的技术更新换代。本文就视频服务器的智能检测与多任务功能,两大发展方向,展开分析。智能检测和多任务功能将使视频服务器超越仅仅是老技术与新技术之间的桥梁的作用。业内专家预测称,网络视频服务器将成为未来数字监视系统的核心。

  视频服务器将成为多功能一体设备,提供除了图像捕捉和监视之外的几乎全部需要的功能。虽然一些供应商把视频服务器仅仅看作是一种过渡性的设备,但是,随着监视系统向数字化过渡,市场分析师对这种产品线的提出了美好的增长预测。据市场研究公司Gartner称,全球视频服务器销售一直以每年23%的速度增长。

  远程IP视频监视市场预计在不久的将来繁荣起来。因此,人们一致认为视频服务器市场在未来几年将强劲增长。由于许多用户为了实用而选择保留自己的模拟监视系统,视频服务器的重要性变得更大了。视频服务器能够在网络上发布视频信号,特别是能够在局域网、广域网和互联网上发布视频信号。视频服务器对模拟信号进行数字化,并且在网络上发布数字信号,让用户使用网络浏览器观看在互联网上传送的数字信号。

  香港和台湾地区的厂商认为,视频服务器市场很快将随着IP视频监视行业的繁荣而增长。尽管有这种光明的预测,业内专家坚持认为,视频服务器应该支持更多的功能以保持其相关性。智能动作检测、多任务功能和改善的兼容性是台湾和香港地区厂商正在探索的新功能。除了担任新老技术之间的桥梁之外,他们还要让视频服务器具有更多的功能。台湾地区厂商生产的主流的视频服务器的价格是每台200至250美元。接受采访的厂商表示他们预计不会有较大的价格调整。

 视频服务器发展前途漫漫

  在安防行业发展一片大好前景之下,行业人士也应该清醒地认识到阻碍视频服务器厂商进一步发展的一些制约因素,其主要有以下几点。

  1、目前市场上的视频服务器兼容性差,各生产厂家为了保护自己的利益,在技术上采取限制手段,不同品牌的设备很难在一个系统中同时使用,这样的做法从长期来看,是限制了自己品牌产品的竞争力。

  2、各厂商开发的终端软件,功能不同、使用方法各异,缺乏针对客户的专业培训,往往使得用户摸不着头脑,同时软件接口的不规范使得各品牌设备兼容性几乎为零,甚至有些厂商连SDK包都不提供,不支持二次开发。这样在软件上制造的壁垒,使在实际项目中耗费了大量的人力物力,损害了客户利益。

  3、由于目前市场上大量的贴牌产品以及非法仿造产品,令客户防不胜防。硬件设备可以仿造,软件更可以拷贝。而原厂家为防止非法软拷贝,往往在软件上设置陷阱,用户选择视频服务器的同时也等于选择了买回去无法使用的产品,承担了巨大的风险。

  4、视频服务器产品相对于其他视频监控产品,集成度高、组成复杂、硬件成本较高,出现故障时往往只能返厂修理,售后服务成本高,而且往往响应速度不能让客户满意。各厂商务必要在努力提高视频服务器新技术的同时,提高对原有产品的技术支持和相关升级服务,以让终端用户满意为原则,这样才是一个产品、一个企业生存发展的根本之道。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻