• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

吉时利新增两款GPIB可编程稳压电源

来源:EEWORLD
时间:2014-02-21

分享至:

   中国 北京,2014年2月20日 - 吉时利仪器日前宣布,推出两款多通道电源,这两款电源带有GPIB接口,进一步丰富了吉时利的线性可编程直流电源产品线。通过GPIB接口,在研发和生产测试应用中,这两款电源可以更好地满足控制和通信灵活性的要求。同竞争品牌产品相比,2220G-30-1双通道电源和2230G-30-1三通道电源具有更高的输出精度和更低的价格。这些具有GPIB接口的稳压电源扩展了吉时利2200系列单通道、双通道和三通道电源产品线,是泰克公司众多测试测量仪器的补充。



   这两款新的电源让电路设计、大学实验室测试、材料研究和器件测试更加方便易行,这些应用中往往需要使用一个以上的输出,其输出电压电流可以满足元件、电路、模块及整装设备的多种输出需求。2230G-30-1的两个模拟输出通道,每通道输出为30V/1.5A/45W,第三个通道输出为6V/5A/30W,通常用来为数字电路供电。(相比之下,市场的三通道电源模拟输出为25V@1A)。2220G-30-1提供两个输出通道,每个通道输出为30V/1.5A/45W。此多通道电源具有高输出电压电流,电压设置和回读分辨率高达1mV,电流设置和回读分辨率为1mA,这些优异的性能提供了更宽范围的输出,且可以更精确地读取更宽范围内的负载电流。

同竞争对手相比,更高的输出与回读精度

   2200系列多通道电源每个输出通道的基本电压设置和回读精度高达0.03%(相比之下市场产品精度仅为0.05%),用户可以确信,任一输出端的输出电压正是他们为该通道设置的电压。与不能提供远程感测的许多竞争对手相比,吉时利新电源每个通道均提供远程感测功能,可以对电源引线上的电压降进行补偿,确保为待测设备终端提供准确的输入电压,从而提高整个系统的精度。此多通道电源还提供出众的基本电流设置和回读精度(其精度高达0.1%,而市场领导产品精度仅为0.15%),而且波纹和噪声电压峰-峰值小于3mV,从而确保高质量的负载电流测量。


通道间完全隔离且独立输出,比竞争对手具有更大的测试灵活性
   新电源的每个输出通道都是完全隔离的,这使得它可以为具有不同基准点的两个相互隔离的电路供电,省去了第二部电源。许多竞争对手的多通道电源不能提供隔离的通道输出,无法正确地为隔离电路供电。新电源每个通道都可以独立开启或关闭,因此,可以为需要以指定时序开启多个电压电平的电路供电。可编程定时器允许设置好的测试自动执行,可在经过指定的时间间隔后关闭输出。

输出可扩展,显示易于理解
   对于超过30V或1.5A的供电需求,可以对新电源的30V输出通道进行组合。例如,通过将两个通道串联起来实现60V/1.5A输出;或通过并联方式实现3A/30V输出。进行这种配置时,电源会显示串并联后的实际输出电压电流值。由于竞争对手无法做到这点,所以会增加显示结果令人困惑甚至理解错误的可能性。新电源30V输出通道可以支持双极型电路测试,也可以在跟踪模式下使两通道按照用户定义的比例变化输出。

保护精密的待测设备(DUT)
   新电源具有以下保护功能,可以在测试过程中保护脆弱或试验进程中的被测设备免于损坏。输出电压保护可以避免电源输出超出预先设定的电压;电流设定值可以保证流入被测设备的电流不超过设定值。每个通道的保护值可以独立设置,相互间无任何干扰。此外,用户可以通过前面板手动设置密码,防止重要测试被意外更改。

多种接口选择,简化系统集成
    新的GPIB接口与现有USB TMC接口的组合,使得在各种编程环境下远程控制电源变得容易。标准的IVI-COM和LabVIEW驱动程序使电源很容易集成于各种自动测试系统中,并且提供所有必须工具完成仪器控制,数据记录和分析工作。此编程环境支持各类泰克台式仪器,通过单一直观的软件界面,提供对各类仪器功能的访问,实现整个台式测试自动化或系统测试自动化。

灵活操作,高度易用
   新电源具有多种特性,既提高了使用多样性也简化了操作。
仪器可以存储30组电压电流设置,在重复测试时可以节省时间。
旋钮输入具有步进调整能力,可以简化被测设备对电压电流变化反应的测试。数字按键输入可以准确快速的设置输出电压电流。
仪器具有明亮的真空荧光显示屏,可以同时显示三个通道的输出电压电流,无需手动切换通道显示。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻