来源:EEWORLD
时间:2014-02-21
日前,网上总结了九款BeagleBone的开发板,涵盖各个方面,基本上国内是没有的卖的,不过各位朋友可以学习一下,看看自己能否开发出类似的板卡来。
CircuitCo BEAGLEBONE内存扩展卡
Circuit的内存扩展卡,可以轻松为BeagleBone升级内存,使用板载专用的GPMC接口,支持包括8位、16位的NOR、NAND等存储模块。售价34.95美元。
//boardzoo.gostorego.com/
4D Systems的4DCAPE - 43的TFT LCD显示屏
4D Systems为BBB开发了一套4.3寸TFT 显示屏,具有额外的安装孔,因此屏幕可以安装到机柜或面板上。分辨率为480× 272,带有7个按钮,包括左,右,上,下,回车,复位和电源。驱动程序已在BeagleBoard中内置。有可触摸和非触摸两个版本,价格分别为59和49美元。
https://www.4dsystems.com.au/product/22/125/Beagle_Bone_LCD_Capes/4DCAPE_43/
DVI-D 接口
如果4.3寸不能满足需求,同样有一款DVI-D的接口可以外接显示器,因为BeagleBone不像BBB有HDMI,产品售价34.29美元。
Makershed.com
TowerTech的TT3201 CAN总线接口
CAN总线是为汽车电子控制单元设计的,不过CAN也可以适用于其他多设备通信项目。TowerTech的TT3201为BeagleBone增加了三个CAN总线通道。TowerTech与BeagleBone兼容,但会与HDMI音频相冲突。产品售价108美元。
https://www.towertech.it
Adafruit的GPS模块
该模块有两个安装孔用于连接,同时也支持面包板直插,Adafruit的性能指标为-165dBm灵敏度,支持66通道,RTC电池兼容,内置数据记录和贴片天线,同时也支持外置天线。用户还可以通过该公司的可穿戴使主板,令该模块附着在任何面料的衣服上。GPS模块售价为39.95美元。
adafruit.com
BeagleBoard调试版
开发板的调试非常痛苦,所以需要一个外接调试板,以方便测量。售价52.00美元。
adafruit.com
Adafruit面包板
9.95美元,尽管需要涉及到一些焊接技术,但十分钟以内就可以完成。www.adafruit.com 。
RadiumBoards 高清摄像机
产品配备Aptina MT9M114,通过摄像头的CAM I/F接口与AM3359直接连接,而不是USB,因此传输速率和质量更能保证。该相机能够每秒拍摄10张1280*960的照片,也支持720p@30fps,并支持图像自动校正增强、逐行扫描与电子滚动快门。售价49.95美元。
RadiumBoards.com
CircuitCo外置WiFi天线
支持2.4G和5GHz双频,所有主流802.11无线标准都支持。采用TI的WL1273L芯片组,售价69.95美元。
//www.mouser.com/ProductDetail/BeagleBoard-by-CircuitCo/BB-BONE-WIFI-04/?qs=zeDBuEiuU7h1G/JIdHEu1g
另外附上EEWORLD举办的BeagleBone Black的团购活动,288元。//www.eeworld.com.cn/qrs/2014/0218/article_17084.html