• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G你这么快 存储设备受得了吗?

来源:存储在线
时间:2014-02-20

分享至:

   为了更形象的描述4G LTE神奇的网络传输速度,有人说300M的文件三秒下载完成,可现有手机、PC、平板当中的储存设备能接受如此之快的写入速度吗?

   从移动通信系统数据传输速率作比较,代模拟式仅提供语音服务;第二代数位式移动通信系统传输速率也只有9.6Kbps,可达32Kbps,如 PHS;第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mbps;而第四代移动通信系统传输速率可达到20Mbps,甚至可以达到高达100Mbps,这种速度相当于2009年手机的传输速度的1万倍左右,第三代手机传输速度的50倍。



   涉及到网络速度的,有必要科普一下。通常所说的100M宽带,这里的单位是bps,完整的书写应该为100M bps,一般缩写为100Mb(小写b)bps是速率单位,为Bits Per Second的缩写,中文为”每秒传送比特“,bit是比特,也称之为比特位,计算机中小的单位,代表一个0或者一个1。我们一般所说的硬盘500G,完整书写为500G Byte ,B为存储单位,为Byte的简写。

   了解到这些知识之后我们来看下面问题。4G所说的快100M的传输速率一秒钟到底能传多大的数据?答案是100Mbps/8=12.5M Byte,每秒12.5M。

看硬盘能不能接受

   机械硬盘:5400转笔记本硬盘平均读写速度大致在60-90MB这个区间。7200转台式机硬盘大致在130-190MB区间,10000转的西数黑盘也在这个区间内。10000转和15000转台式机硬盘数据不详

   固态硬盘:固态硬盘读写速度与容量成正比,目前市售的至少300MB+。1TB固态硬盘普遍500MB+。2013新Mac Pro采用PCIE连接方式的SSD可以达到700MB左右。

   也就是说,硬盘对此毫无压力。毕竟4G主要还是应用于手机上的。那么手机上的SD卡会怎样呢

   目前京东在售的SD卡中,class4和class6占有一定的比重,而class10渐渐或已经绝对的主流。Class 10的写入速度能达到少10M/s,有的也能达到30M/s+,更有甚者比如Lexar能有90M/s的读写速度。由于网线网络都是共享带宽的,12.5M也只是个理论速度,基站本身带宽是否达到这个标准都是个问题,基站接入用户数也会分摊这个速度。另外,有时候还会因为手机的性能问题,也将会在一定程度上减少手机对存储卡的写入速度。

   所以,对于12.5M/s这个理论速度,Class 10速度级别的sd卡已经基本能够满足的写入速度要求。




   在这个崭新的4G时代,毕竟并不是所有的手机都支持class10 D,也不是所有的手机都支持4G。我们需要注意的只是在为4G手机更换内存卡时候,一定要选择class 10的内存卡,不要让内存卡成为爱机的性能短板。不用为手机更换内存卡的苹果用户可以完全忽略这一疑虑。5G时代的问题还是留给新的存储技术来解决吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻