来源:互联网
时间:2014-02-20
解决方案包括适用于公司主流 SmartFusion2 SoC FPGA 和 IGLOO2 FPGA系列的认证、参考设计和开发工具套件。
致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 发布Core1553BRT v4.0和Core1553BRM v4.0 知识产权 (IP) 核的新版本及其认证。Core1553BRT v4.0和Core1553BRM v4.0内核现在支持公司的主流SmartFusion®2 SoC FPGA和IGLOO®2 FPGA器件,并包含了专为目前支持的FPGA系列而设的增强功能。美高森美的Core1553BRT 和Core1553BRM内核提供了用于军事、商业航空和航天应用的质量通信总线接口。
美高森美航天和航空市场营销经理Minh Nguyen表示:“美高森美继续提供具有质量和可靠性的航空航天解决方案,不仅为器件而且也为IP核取得认证及资质证书,从而帮助客户使用这些器件进行设计。的Core1553BRT和Core1553BRM解决方案可让客户使用我们的科技产品,以较少资源实现高效的数据处理接口。”
基于MIL-STD-1553的Core1553内核支持各种总线协议,例如远程终端(Remote Terminal, RT)、总线控制器(Bus Controller, BC)和监控终端(Monitor Terminal, MT)。的IP核按照MIL-HDBK-1553附录A描述的RT验证测试计划(RT Validation Test Plan)进行了认证,这项认证是在SmartFusion2 SoC FPGAs器件上完成的。
美高森美延续航空航天应用优势
美高森美的Core1553 IP内核已经应用在气象中间层大气高空冰探测 (Aeronomy of Ice in the Mesosphere, AIM)任务中的SOFIE科学仪器上,Core1553 IP 内核也用于国际太空站(International Space Station, ISS) 的商业轨道运输服务(Commercial Orbital Transportation Service, COTS)。美高森美期望在更多的项目中延续Core1553 IP内核的航天应用优势,包括詹姆斯韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope, JWST) 和联合极地卫星系统(Joint Polar Satellite System, JPSS)。
供货
Core1553BRT v4.0和Core1553BRM v4.0内核现已上市,并将于下一季提供支持SmartFusion2 器件的SmartFusion2 SoC FPGA参考设计和Core1553开发工具套件。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。