来源:EEWORLD
时间:2014-02-19
中国,2014年2月18日——的高性能模拟IC及传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)推出的高可靠性无触点磁性位置传感器技术在汽车行业备受认可。
的汽车供应商大陆集团(Continental)正以奥地利微电子的磁性位置传感器AS5162为基础,推出其新型CPS系列底盘高度传感器。
AS5162只需与一个简单的双极磁铁配合使用,便可准确地检测角位移,每个循环过程的精确度高达0.09°。由于采用了非接触式半导体技术,AS5162可免受杂散磁场的干扰。此外,与其他光学传感器及接触式位置传感器不同,AS5162不受石油、油脂、灰尘等污染物的影响。
大陆集团的CPS底盘高度传感器系列被用于的底盘控制系统中,用以测量汽车底盘与车轮间的高度。AS5162配置灵活,因此,也可用于其他位置传感装置中,如前灯视野控制系统、水平控制系统以及其他角度测量应用,如商用车(自卸卡车)的角度测量。
在一个对安全有较高要求的系统中(如主动底盘控制系统),CPS底盘高度传感器系列需要符合ISO26262功能安全标准。该标准要求汽车制造商保证产品具备极高的可靠性,分析零部件和系统发生故障时带来的影响,以及采取何种措施保证可能性故障发生时的功能性安全。
AS5162符合AEC-Q100应力测试标准,其极低的失效时间(FIT)率帮助大陆集团的CPS系列产品满足ISO26262标准,因为失效时间率正是ISO26262功能安全标准定义可靠性的一个关键因素。此外,奥地利微电子的晶圆制造过程也为设备的故障模式提供了准确的分析。
奥地利微电子公司副总裁兼汽车业务总经理Bernd Gessner表示:“先进的主动底盘控制系统需要对底盘运动进行准确、快速的测量,这对具备高灵敏性的低噪声位置传感器AS5162而言无疑是一个绝佳的应用机会。奥地利微电子还为汽车制造商提供完全可追踪的数据,支持其功能安全设计工作的开展,减少其在满足ISO26262功能安全标准方面所需的努力。