• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Avago推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器

来源:EEWORLD
时间:2014-02-19

分享至:

     功能齐全的2.5A和4A门驱动光电耦合器可以大幅度节省系统成本和电路板空间,提升整体电源效率和可靠性。

     2014年2月19日--有线、无线和工业应用模拟接口零组件供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 宣布推出两款新高度集成智能门驱动光电耦合器,ACPL-336J和ACPL-337J分别具有2.5A和4A轨对轨输出,可以直接推动高功率MOSFET或IGBT。新产品具有高电流轨对轨输出、内置LED驱动电路、有源米勒钳位、高DESAT去饱和屏蔽电流源以及欠压锁定(Under Voltage Lock-Out, UVLO)反馈控制电路,为电机控制和电源逆变器应用提供完整高成本效益的门驱动解决方案。

   Avago隔离产品事业部营销总监Kheng-Jame Lee指出:“随着满足现今应用高功率和高效率需求所带来的门驱动更高设计复杂度,已经采用Avago经市场证实HCPL-316J的客户希望可以拥有更高的关键门驱动功能块片上集成。新推出的ACPL-336J和ACPL-337J不仅仅可以节省门驱动设计的外加零组件数量,也为电机驱动和逆变器应用的紧凑门驱动光电耦合器解决方案立下新标准。”

ACPL-336J/ACPL-337J产品特点
高电流轨对轨输出,节省输出缓冲电路并提高电源效率
集成LED驱动电路、有源米勒钳位和高DESAT去饱和屏蔽电流源,节省系统成本和电路板空间
集成短路保护以及故障(FAULT)和欠压锁定(UVLO)反馈控制电路,提高驱动系统可靠性并保护IGBT
VIORM=1414VPEAK高强化绝缘电压,提供高电压应用可靠的防失效安全保护
8.3mm爬电距离和电气间隙,符合严格系统级安全规范要求
典型50kV/μs高CMR,避免高噪环境中的错误驱动
CSA、UL和IEC安全规范认证带来快速系统级安全反应和上市时程

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电源逆变器 Mouser Element14 e络盟

更多新闻