来源:中国数字医疗网
时间:2014-02-18
医疗信息化持续深入,PACS和RIS的应用正在帮助放射科及影像科摆脱胶片带来的各种困扰,但随之而来的海量影像数据给信息系统带来更多严峻挑战,比如磁共振、高端CT等设备,一次扫描所成图像动辄高达几十兆甚至几百兆,医生调阅图像时都需要几分钟的时间等待数据上传或下载,直接影响了医生的阅片效率。
影像设备升级引爆数据传输新挑战
这一状况同样困扰着廊坊市人民医院放射科以及影像科室的医生们。除了原有的磁共振、64排CT等影像设备外,为满足患者的高端医疗需求,医院采购了320排CT,一次即可生成几千幅256x256图像,数据量动辄几百兆,由此导致等待图像调阅的时间更长了,面对门外排队等结果的患者,影像科医生们着急了——有没有更快的办法实现图像的调阅?
为改善这一状况,廊坊市人民医院尝试从PACS系统升级的角度提升阅片效率。据了解,该院2007年开始使用EBM的32位Hybird PACS系统一直沿用至今,在过去几年里,该产品一直稳定地为院内影像科室的医师们服务,同时为患者检查提供便利。
64位PACS系统因需而至
如今,新的影像设备越来越多,影像数据量也越来越大,32位系统的效率已经渐渐无法满足医生新的需求。与此同时,EBM公司也在持续跟踪客户体验的过程中,发现了客户对于系统效率的更高需求,因此,特别向医院推荐了研发的EBM Hybird 64位PACS系统。
现场测试过程一览
双方一拍即合,于2014年1月14日现场测试64位PACS系统的应用情况,并由该院磁共振- CT室主任赵启利主持和见证了这一测试过程,整个过程简单概括如下:
1、 测试流程
由320排CT为患者拍摄图像后,将图像从CT操作台上传到PACS服务器上。
2、测试环境
CPU:英特尔 Xeam E5-2640
主板:Lenovo RD630
内存:32722MB
显卡:AST1300/2300
网络:1000MB
3、 测试结果
经测试,EBM 64位PACS系统可顺利实现320排螺旋CT上调阅6212幅图像,用时60秒,整个过程系统运行平稳正常,无任何宕机现象及BUG出现。
应用体验:图像下载速度提升5倍
赵启利主任介绍说,在过去的几年里,EBM的PACS系统一直在稳定的支持院内各影像科室的工作。
现在的320排CT一次全身扫描即可产生6000多幅图像,使用以前的32位系统下载这6000多幅图像大约需要耗时5分钟左右,但在当天的测试中,我们看到EBM Hybird 64位系统1分钟即可完成6000多幅图像的下载,与之前32位系统相比,下载速度提升5倍,同时上传速度也提升了约70%。除了利用内存资源的优势实现传输速度提升之外,EBM 64位系统在稳定性方面的表现也更加强劲。
产品解析:如何加速数据传输?
从5分钟到1分钟,EBM 64位系统是如何实现影像数据传输速度提升的呢?EBM产品工程师告诉记者,通常医院在使用32位系统运行的软件调研影像数据时,内存无法容纳的资料就被存储于本地硬盘,之后再进行判读动作。而EBM Hybird 64位系统,由于有效提升了内存空间,可将数据资料直接存储于内存当中,这样就可以:
- 在客户端直接进行数据处理,使响应速度得到提升;
- 资料不再存储于硬盘,有效保证数据安全,防止泄露;
- 节省硬件采购成本,扩展PACS系统所能连接的仪器数量。
产品升级与需求发展同行
人们对于医疗水平的要求日益提高,医疗机构也希望借助顶级诊疗设备帮助实现医疗水平的提升,同时,各类评审、评测也在要求各医疗机构不断提升自身水平。伴随着医疗机构设备升级和标准提升,医疗信息系统作为一个后来者,不能只是将目光锁定在挖掘新应用方面,还要确保已有应用不断更新升级,支持医疗机构新设备、新标准带来的更多严峻挑战。