• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex大电流密度Mega-Fit电源连接器

来源:EEWORLD
时间:2014-02-18

分享至:


Molex电源连接器系列产品采用 5.70mm间距,提供的 23.0A电流。

(新加坡 –  2014年2月17日) Molex公司推出Mega-Fit电源连接器产品,继续构建创新的电源连接器产品系列。这一中等范围线对板连接器产品线采用小型5.70mm占位面积提供23.0A电流,填补了现今互连市场中重要的电源空白。紧凑型设计结合大电流端子,提供了业界功率密集的电源连接器之一。这些功能丰富的连接器产品是要求每端子功率介乎于14.0至23.0A应用的理想选择,行业包括消费/家用电器、网络和通信、工业和商用车辆。

Molex全球产品经理Corey Schroeder表示:“设计工程师正在寻求14.0A至23.0A范围的电源连接器产品,但是在历史上他们发现选择受到限制,电流值大大低于或高于其所需。这个间隙经常使得设计工程师在一个对于应用过大,电流值或者大大低于或者大大高于所需的数值。这一缺口通常导致设计工程师选择对于应用过大的连接器产品,或者在较小的连接器的多个触点之间分流功率,这两种情况均增加了所需的PCB空间。Molex推出Mega-Fit电源连接器产品,解决了这个两难问题,这些器件具有大电流端子和紧密的间距及行距,从而提供更高的每线性和平方毫米空间功率,超过业界其它的中等范围电源连接器产品。”    

由于电源互连产品具有至关重要的特性和安全性要求,Mega-Fit连接器的端子接口和压接部分将先进的技术集成在这款下一代电源连接器中。这种split-box端子设计具有六个交错的触点,每个触点在单独的弹性柱上独立地移动,以期提供冗余的次级电流路径,实现长期可靠性。在解插接时,交错触点可让前面四个“牺牲的”触点来保护两个后面的触点,允许系统在48V/23.0A下进行“热插入”,并且提供多30次循环。这些端子还具有扩展的桶形导体压接,提供非常强大的端子对线保持力,从而提供长期的耐用性和可靠性。

Mega-Fit 5.70mm间距连接器还保持着Molex电源连接器产品系列的许多相同特性,包括隔离的端子,自锁外壳和极化外壳。

众多可以获益于Mega-Fit 5.70mm间距连接器的应用包括:14.0A至 23.0A范围电力传输需求:许多通用市场的中等范围电源连接器产品的额定电流低于 14.0A。Mega-Fit连接系列不仅提供了较高范围的电能传输,而且具有紧凑的体积,可以提供更多的电能而无需牺牲 PCB空间。  
低功率应用获益于“电源开支”:Mega-Fit电源连接器还可以在用户喜好额外的载流能力,而不是在较小的连接器上使用功率的情况下使用。

替代用于分流的较低功率连接器:在某些应用中,设计工程师可能引入分流,或者使用较低功率连接器在触点之间分流功率,以期达到23.0A电流。然而,通过使用Mega-Fit电源连接器,用户不仅可以更安全地使用电流路径,还可以减少PCB占位面积。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻