• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安捷伦推出支持 SSIC、CSI-3 接口的协议分析仪

来源:EEWORLD
时间:2014-02-18

分享至:

2014年 2 月 17 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,用于下一代移动计算应用的 U4431A MIPI® M-PHY® 协议分析仪增加了 SSIC 和 CSI-3 支持。新增支持能够帮助研发和制造工程师深入分析 MIPI M-PHY 设计。


CSI-3(数字相机串行接口)将 D-PHY 物理层的 CSI-2 协议提升至更高性能的 M-PHY。SSIC(超高速 USB 芯片互连)允许 USB 支持的功能在 M-PHY 移动系统上运行。 MIPI 联盟主席 Joel Huloux 表示:“M-PHY 是下一代移动计算产品实现的关键,包括智能手机、平板电脑和笔记本电脑。测试和验证 MIPI 联盟规范的实施是确保成员交付高质量产品的重要环节。我们十分高兴地看到安捷伦推出用于 CSI-3 接口及联盟标准组织协议的全新分析工具。”


移动设计人员在今天移动产品中添加了越来越多高速总线,目的是管理多个高分辨率相机、先进图形适配器和板载存储器。这些高速总线对带宽提出了越来越高的需求,推动了 M-PHY 规范的扩展,支持 4 通道 6.0 Gbs。U4431A 提供每通道高达 16 GB 的分析存储器,可以让设计人员在高速条件下也能捕获长达数十秒的系统流量。


另外,Agilent U4431A 还提供原始数据模式,能够让设计人员查看时间关联的 8b/10b 数据。此类数据是协议的基础。原始数据以波形或列表格式显示,可帮助设计人员分析协议层的数据包构成方式。U4431A的深入分析能力可覆盖整个 M-PHY 协议堆栈,以帮助探测从物理层到链路层、从传输层到更高应用层的错误。借助上述功能,工程师可以解析整个数据传输过程中的数据。


安捷伦示波器与协议事业部总经理 Jay Alexander 表示:“业界的芯片制造商宣称其技术具有为全球消费者提供低成本计算产品的潜力。安捷伦的协议分析工具与业界的示波器相结合,能够为安捷伦客户提供从波形到协议解码以及传输分析等各领域的高效设计分析能力,帮助他们充分发掘自身潜力。”


U4431A 还提供功能强大的工具,用于帮助设计人员隔离并解析总线上的特定事件。实时触发器可用于检测每个协议层的错误,滤波器可以确保工程师专注于特定类型的流量分析,流量概括和测量游标可帮助设计人员了解从整个猝发脉冲到纳秒分辨率的流量信息。 U4431A 具有模块化 AXIe 刀片式外形结构,可以同时实现多路 M-PHY 总线分析。这些 M-PHY 总线可以与 MIPI D-PHY CSI-2 和 DSI-1、PCIe®、DDR 以及 HDMI 总线甚至一般高速逻辑分析仪模块时间相关。设计人员可以根据目前的需求购买通道和存储器以及协议支持,并在以后进行升级。


 安捷伦同时发布了初步的移动 PCI Express(M-PCIe)支持。少部分用户正在测试初期发布的安捷伦固件,针对所有客户的固件将在 2014 年第二季度发布。M-PCIe 可以完成广泛应用的 PCIe 标准与 M-PHY 物理层的映射,这在存储器应用领域尚属首次。


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻