• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

这就是三星S5的相机?ISOCELL相机模块解析

来源:腾讯数码
时间:2014-02-17

分享至:
   曾经,像素数量便是用户购买一款数码相机或是拍照手机的标准,但是随着技术的发展,我们发现像素并非一切,只有在拥有高质量、大尺寸的图像传感器,再配合出色的图像处理引擎,才会让高像素有用武之地。

很多朋友可能已经听说过即将发布的三星Galaxy S5将搭载ISOCELL相机模块的消息,这种新的技术宣称可以增加镜头进光量、并在低照明环境下实现高保真色彩效果,可以取代传统的BSI背照式传感器。下面,我们就来详细了解一下ISOCELL技术是否能够为手机带来更高的拍照画质。
高画质的关键:进光量

决定数码相机拍照画质的一个关键,便是进光量。如果一个传感器的每个像素体积更大,便容易承载更多光线,对画质提升是有帮助的。所以,全画幅数码相机通常用于非常棒的拍摄效果,因为传感器尺寸够大,每个像素相比小画幅产品拥有更多空间、也就能够获得更多光线。不过,对于手机来说,集成更大尺寸的传感器就意味着手机体积、耗电量增加,这与趋势是相悖的,比如三星Galaxy S4 zoom这样直接集成相机传感器和镜头的产品,就是一个典型的例子。
另一个例子是HTC的UltraPixels技术。实际上,这种技术是在传感器尺寸不变的基础上将单个像素放大,实现更好的进光量,但是缺点就是分辨率下降,所以HTC One仅有400万像素的输出尺寸。

FSI与BSI传感器进光量对比
然而,并不是每一个厂商都愿意使用HTC这种“有失有得”的理念,毕竟400万像素在目前来说,已经无法实现更好的照片细节。所以,在手机领域,更有效的解决方案是在传感器尺寸不变、像素不变的情况下,提升进光量,达到更好的拍摄效果。BIS背照式传感器相比之前的FSI传感器,已经通过优化金属布线,实现了进光量的增强,但,这还远远不够。
ISOCELL技术能够解决什么问题?
ISOCELL技术实际上仍是基于BSI,但是拥有一些改进。简单地说,便是通过在形成隔离像素与相邻像素之间形成物理屏障,缩小它们的间隔区,避免BSI传感器中单个像素间形成的干扰问题,让像素能够获得吸收更多光子,获得更好的照片效果。

从官方数据来看,ISOCELL相比BSI能够减少30%的像素串扰,从而提升清晰度和色彩表现。另外,在设计集成化方面,ISOCELL还能够进一步缩小相机模块,让手机和平板电脑变得更加轻薄。
实拍效果如何?
说再多的技术细节也是乏味的,因为对于用户来说,实际的拍摄效果才重要。下面我们就来看看相同尺寸的BSI传感器和ISOCELL传感器的实拍对比,它们的传感器尺寸都为1.12um。

BSI传感器与ISOCELL传感器拍摄画质对比
首先来看看户外拍摄场景。可以看到,左侧的传统BSI传感器在处理光线明暗部分的景物有很大不足,会导致暗部景物曝光不足、过度曝光画面发白,影响细节表现力。而右侧的ISOCELL传感器,能够很好地解决这种问题,让过度曝光或曝光不足的景物呈现出更鲜艳的色彩和细节,这意味着它拥有更宽广的动态范围。

BSI传感器与ISOCELL传感器拍摄画质对比
室内低光照环境下的拍摄效果差异也十分明显。在环境灯照下,一张照片也会存在曝光过度及不足的情况,ISOCELL传感器能够很好地平衡这种状况,实现更加均衡的曝光和充满细节的照片效果。
发展趋势
当然,ISOCELL相机模块作为一种新技术,在一开始可能还是会存在生产成本高的问题,所以初只会出现在高端智能手机中,作为一种卖点来推广。
另外,技术方面的障碍是像素数量。三星的款ISOCELL传感器尺寸为1.12um、800万像素,显然对于旗舰手机来说有些过低。而传闻三星Galaxy S5将搭载1600万像素相机,这意味着像素翻倍,可能会增加制作难度及影响潜在的稳定性。不过,ISOCELL技术可以按比例缩小,目前小尺寸为0.9 um,这意味着三星可以在传感器尺寸不变的情况下挤出更多空间来容纳高像素。
显然,ISOCELL相机模块还是极具前途的,三星作为一个拥有数码相机生产线的厂商,有能力将更多技术力带入到手机相机模块中。不过,竞争也是十分激烈的,同样拥有传感器、相机制作实力的索尼,其1300万像素堆栈式BSI传感器几乎垄断手机市场;东芝公司也在积极研发新型的双镜头辅助对焦模块,来实现“先拍照、后对焦”的功能(HTC M8或将搭载这种镜头);而苹果也在积极与传感器厂商合作,为未来的iPhone配备更好的镜头组件。三星要想在手机市场中成功推广ISOCELL,还需更加努力。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻