来源:互联网
时间:2014-02-15
蓝眼科技2014年强力推荐BE-4212S多功能智能型影音编码传输器,采用美国德州仪器(Texas Instruments)原装进口高阶图像处理DSP芯片,影像运算能力强大,具有智能型多区域移动侦测(VMD)功能,任何移动物体都难逃法眼。BE-4212S支持ONVIF全球性开放接口标准,提供H.264、MPEG-4、MJPEG三种影像压缩格式选择,用户可针对不同的环境自由调整影像质量。低至摄氏零下10度的严寒气候或高达摄氏50度炙热酷暑的环境中都能运作正常,且为了提供浏览的数字质量影像,分辨率高达960x576(960H)像素,符合监控市场高画质、稳固耐用、不易当机的高标准需求,帮助您将传统监视系统瞬间转变成数字高画质系统。
稳固耐用,24小时运作不易当机
BE-4212S采用精简服务器(Thin Server)分布式架构及无风扇设计,不管是冰天雪地、骄阳如火、潮湿,或是尘土飞扬的恶劣环境下仍可长时间正常运作,不会因风扇故障造成系统服务中断,更无需担心机器受潮故障,BE-4212S可承受高达80%相对湿度,稳定耐用、不容易当机,不同一般个人计算机、工业计算机或影像撷取卡,非常适合24小时长时间运作。
符合ONVIF接口规范,兼具兼容性及互操作性
BE-1211S兼具高影像质量与高效率传输
蓝眼科技的BE-4212S影像编码器可以轻松整合既有的模拟式CCTV系统,数字影像可达到960x576(960H)画素,提供用户浏览质量。BE-4212S先将模拟讯号数字化,再将数字影像经由IP网络传输,模拟摄影机轻松升级为网络摄影机。使用者不管身在何处,都可以透过Web浏览器或软件来观看模拟摄影机的实时影像,BE-4212S不仅保障现有模拟式CCTV系统投资外,也支持全功能PTZ摄影机,安全与便利的远程访问能力,达到集中化且更有效率的管理机制,降底维护成本,让用户轻松享受数字科技带来的好处。
BE-4212S是各行各业监控的选择
2014年款BE-4212S多功能智能型影音编码传输器,无论安全监控或是管理监控,各行各业皆可适用。例如一般住户可利用此款影像转换器让家长出门在外也能看到小孩在家的状况、金融机构/银行/邮局可利用BE-4212S监控提款机或柜台、各邻里长则可透过BE-4212S随时监看周遭是否有行径怪异的人出没、仓储人员/工厂老板则可透过BE-4212S监看出货及生产流程、超商/加油站/停车场/饭店等业者则可利用BE-4212S进行各死角及暗处的远程监看、一般住宅大楼/商业大楼/公寓的管理员可利用此款影像转换器进行各楼层的安全监控、在医院/诊所上班的医生护士可透过BE-4212S远程记录病患的诊疗状况及实时状况、商店/百货公司/零售业等业者则可利用BE-4212S搭配蓝眼广播软件进行远程管理各分店、银楼/珠宝/当铺则可进行安全监控、公路局/监狱/军事基地等单位则可利用BE-4212S做到重要基地及路口监控、录像存证等功能。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。