• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex zCD 互连产品满足下一代数据传输需求

来源:互联网
时间:2014-02-14

分享至:

紧凑外形 zCD连接器提供调节至 400 Gbps数据速率

(新加坡 –  2014年2月11日) 的电子元器件企业Molex公司开发紧凑型zCD™ 互连系统以支持电信、联网和企业计算环境中的下一代应用。在2014年1月29至30日在美国加利福尼亚州圣克拉拉举办的DesignCon 2014展会上,Molex将在117号展台上展示zCD互连系统。Molex zCD互连系统将传输400 Gbps数据速率 (在16个通道上达到25 Gbps),具有出色的信号完整性、电磁干扰(EMI)防护和散热冷却特性。


    Molex全球新产品开发经理Joe Dambach表示:“随着网络带宽继续增加,满足高速应用的需求已经成为业界共同的优先考虑事项。zCD互连产品具有优胜的外形尺寸,有助于实现400 Gbps技术的广泛应用。”

    Molex zCD连接器将提供用于无源或有源铜缆的短体型款和用于有源光缆(AOC)或收发器的长体型款。zCD连接器具有0.75mm间距的直的back-route占位面积。一个弹性垫圈提供EMI控制和抑制。经设计适合广泛的散热模块和散热片,压合连接器设计确保稳健固简单的电路板端接。

    zCD无源铜缆组件具有业界的带宽密度,每I/O端口采用32线对(16通道),数据速率为25 Gbps。这款双切换卡系统提升了通过电缆接口的串扰性能,嵌入式微控制器电缆管理接口允许通过I2C总线定制主机管理能力。此无源铜线束(多32线对)设计使用30 AWG Twinax电缆,提升了短距400 Gbps以太网或传统及专有应用的弯曲半径和灵活性。

    Molex使用zCD连接器的AOC组件基于单模式硅光子技术,采用紧凑的标准接口,提供16个在28 Gbps数据速率下运行的双向通道或400 Gbps带宽。一个可热插拨的收发器允许插入和去除设备而无需关断系统。模块I/O均衡实现了各个主机系统的性能优化。zCD AOC组件的传输距离长达4km,使用的成本和功率为长距离光模块的一小部分,主要设计用于400 Gbps以太网应用,将会用于InfiniBand*和专有协议应用。

    Dambach补充道:“zCD互连系统为需要各个通道数据速率高达25 Gbps 的400 Gbps带宽客户提供了高水平的集成度、性能和长期可靠性。”

    Molex是CDFP多来源协议(MSA)行业联盟的创建成员之一,该联盟专门定义可互操作的400 Gbps可热插拨模块的规范并推广应用。要了解有关CDFP MSA行业联盟的信息,请访问网页www.cdfp-msa.org。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻