• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

恩智浦推出“简单易用”型USB微控制器

来源:21icv
时间:2014-02-14

分享至:

恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,推出简单易用且经USB-IF认证的USB微控制器系列LPC11U6x。该系列延续了恩智浦屡获殊荣的LPC11Uxx产品组合的简单易用性和设计灵活性,提供众多增强功能,包括更节能的ARM® Cortex™-M0+处理器、显著增加的闪存和SRAM、更多串行通信、新型2-Msps ADC,以及功能更全面的定时器。这些附加功能让LPC11U6x能够适应更广泛的消费者市场、商业和工业市场应用,例如测量和数据采集、有线和无线路由、手持式医疗设备以及PC/游戏配件等等。

与所有LPC11Uxx微控制器一样,LPC11U6x系列包括经USB实施者论坛(USB-IF)认证的USB设备控制器,让设计师能够利用所有USB软件、工具和快捷方式,从而简化开发过程并缩短上市时间。将USB驱动程序嵌入ROM中不仅可以缩短设计时间和减少应用方案占用空间,而且还能提高稳定性。同时,片内PHY还可节约解决方案的BOM并简化设计复杂程度。此外,恩智浦还针对常用设备类型提供免版税USB设备驱动程序栈和大量示例代码,并为掌握任意水平USB专业技术的设计人员提供免费PID/VID程序,帮助简化USB开发。

恩智浦半导体全球微控制器产品线大众市场总经理Ross Bannatyne表示:“对消费者而言,USB是简单易用的代名词。我们提供的微控制器具有嵌入式USB功能,可以让开发人员简单、快速地使用——无需USB方面的专业知识。凭借显著增加的片上内存和连接资源,LPC11U6X可以向消费者提供简单、无风险的USB配置解决方案,用于更广泛的高要求嵌入式应用。”

为满足更严苛的数据和缓存要求以及更大的应用代码尺寸,LPC11U6x扩展了内存选项,将闪存加倍至256 KB,并将SRAM增加了两倍,达到36KB。该系列还提升了串行连接性以支持更严格的I/O要求,其中包括5个USART、2个I2C、2个SPI和多达80个GPIO,同时还配备了新型12通道、12位2 Msps采样率的 ADC,以支持更高带宽和更高精度的模拟输入。在LPC11Uxx系列中,LPC11U6x采用了ARM Cortex-M0+内核,功耗表现非常出色。

LPC11U6x微控制器采用了标准和可配置定时器/PWM,能够满足高级定时要求。更高的工作温度(达105 ºC)让它们能够用于更多工业环境。

LPC11Uxx主要特性

•USB 2.0设备(12 Mbps,之前称作全速USB)、片上USB PHY、集成式ROM驱动程序,包括人机接口设备类(HID)、海量存储设备类(MSC)和通信设备类(CDC)

•ARM Cortex-M0+处理器,主频50 MHz

•256 KB闪存,36 KB SRAM

•4 KB EEPROM

•5个USART、2个I2C、2个SPI及多80个GPIO

•12通道、12位2 Msps ADC

•定时器:2个SCT/PWM、2个16位定时器、2个32位定时器

•低功耗特性:RTC、低功耗模式、电源配置

•封装:LQFP48、LQFP64、LQFP100

LPC软件生态系统和广泛的工具系列、驱动程序和中间件,以及经常参与和协作参与嵌入式开发的群体经常使用的著名论坛和博客等等提供了对LPC11U6x的完全支持。恩智浦LPCXpresso开发平台向所有LPC11Uxx开发人员免费开放,其中包括一个功能全面的C/C++ IDE和LPCOpen固件库,以及配备板载调试探针的低成本目标板。LPCOpen整合了设备驱动程序、堆栈以及图形库,以便快速开发代码,并且还可与众多第三方RTOS、中间件解决方案以及受欢迎的第三方ARM开发工具(包括Keil和IAR)结合使用。LPC11U6x的软件和工具均兼容现有LPC11U/Exx和LPC134x器件,可简化迁移和终产品规划过程。

上市时间

现已上市,可通过恩智浦全球经销商订购。恩智浦授权经销商即将推出LPC11U6X系列产品的开发板。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻