• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

SignalsResearchGroup与思博伦通信、ETS-Lindgren合作

来源:21ic
时间:2014-02-14

分享至:

全球网络、服务及设备测试领域的思博伦通信宣布,公司已与SignalsResearchGroup(SRG)和ETS-Lindgren合作,针对商用LTE智能电话的性能,进行次独立的空口(OTA)基准测试和研究。SRG的研究结果展示了OTA测试方法学的特有能力,可显示出不同商用LTE设备之间明确的数据性能差异,并同时确认,性能不佳的智能电话只能以效率低下的方式使用网络资源,而且会使移动用户的体验严重恶化。

SignalsResearchGroup首席执行官MichaelThelander评论道:“即使移动设备采用的是性能极好的芯片组,也会有无数个因素可能导致智能电话在蜂窝连接性方面性能低下,其中就包括MIMO天线的实施方式等因素。因此我们决定进行此次的空口基准测试,因为这可能才是目前全面确定设备性能的方法。”

研究的关键结论如下:

· 性能不佳的智能电话会使用户体验严重恶化,不仅无法高效使用宝贵的网络资源,还会增加用户的抱怨。

· 在使用MIMO的情况下,数据吞吐量通常要比不使用时高得多,但如果网络条件不够理想,该技术所带来的优势也将大打折扣。

· 尽管尚不足以得出结论,但这项研究发现,保护盖会对智能电话的性能产生一定程度的影响,尤其是在使用MIMO时。

Thelander还指出:“我们的研究发现,在被测智能电话中存在巨大的OTA蜂窝性能差异。”

这项研究中包含了MIMO条件下LTE数据吞吐性能的OTA测试,涵盖了业界中一些常见的移动设备,而且所有这些设备均使用某一制造商的芯片组。过去的SRG研究在测试中使用的是基于实验室的传统方法,提供了关于设备和芯片组性能的宝贵信息,但这类方法并不能提供完整的蜂窝性能全局,而OTA测试则可以做到面面俱到。OTA测试在受控的辐射环境中执行,而在本测试例中使用的是无反射微波暗室。被测设备被置于暗室中的辐射信号中,并且暗室内设置多个探测器,而可能影响蜂窝性能结果的外部因素则被完全隔绝在外面。

ETSLindgren公司高级副总裁BryanSayler指出:“OTA测试方法是全面评估LTE设备真实数据性能的惟一手段。性能在很大程度上取决于设备的设计,尤其是MIMO等复杂的天线方案。随着LTE部署继续铺开,我们相信业界将更加倚重以空口方式测试设备的性能,而使用的正是类似于此次SRG所用的方法。”

思博伦通信副总裁NigelWright表示:“我们非常高兴与SRG和ETS合作,充分展示OTA测试方法所实现的增值能力,而这一方法将对用户的总体体验做出精确的评价,并且终实现更好的体验。在对使用同一厂商芯片组的商用设备进行基准测试的过程中,我们发现,使用性能的芯片组并不能保证性能的移动设备。在验证LTE设备性能的过程中,业界面临着巨大且复杂的挑战,只有解决了这一问题,才能确保成功的商用推广。”

这项研究使用了思博伦的CS8LTE网络仿真器、VR5信道仿真器、SpirentDatumLab服务器,以及ETSLindgren的全新AMS-8055 MIMO单集群环境模拟器,并由此形成了一个成本效益极高的OTA测试环境。所有参与评测的设备均为公开上市产品。本项研究中所涉及的手机制造商在事前均不知悉研究,并且在报告公布后才首次了解研究的结果。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻