来源:安防知识网
时间:2014-02-14
我不会告诉你——其实模拟摄像机仍在广大的安防市场中占据着超过50%的占有率,然而安防人看到模拟的复杂心情,大概跟我们现在看钟楚红、王祖贤和关之琳差不多,年轻时风华绝代,转眼之间就人老珠黄成过气大妈了。命运捉弄,模拟陪伴着安防市场一步步的走向辉煌,突然就变成了地狱倒霉蛋,以致于,部分厂商“闻模拟色变”,但仍有厂商抓住了“后模拟时代”的精髓——960H。
在这个网络摄像机被疯狂追逐的年代,模拟摄像机逐渐的被主流厂商”始乱终弃”,沦为躲在墙角恸哭的无辜少女的角色。但不可否认的是——从成熟度来说,模拟会甩IP几条街。这就是为什么银行安保还迟迟没有更换IPC的主要原因。
目前模拟摄像机分辨率的摄像机是960H。960H的分辨率主要是指960*576(PAL制)或960*480(NTSC制),对应于D1(704*576)主要是水平分辨率的提升。模拟监控是采用的电视制式的技术规范,主要PAL制和NTSC制,适应于CRT监视器,采用隔行扫描方式,垂直分辨率,国内普遍采用的是PAL制,线数极限为625线,每秒25祯,奇场在前,偶场在后,再加上AD转换,传输等损耗,一般可以达到400-500线,再提高就基本不可能了。因此作为模拟相机提升画质,也就只能从提升水平分辨率入手了,960H的分辨率就是水平方向上从704拓宽到960。
960H摄像机是由Techwell和Sony共同定义和开发的一套准高清解决方案,其中模拟摄像机端采用Sony新一代960HCCDSensor和Effio系列解决方案。960H的分辨率为960*576,相对传统的D1(720*576)整体画面清晰度(细节)提升了30%。对于原有模拟监控系统进行改造升级的客户,只需将前端摄像机及后端存储更换为960H产品,(DVR端则使用Techwell发布的TW9960模拟准高清A/D解决方案)传输部分可以继续沿用原有系统的同轴电缆,系统架构与原有模拟系统基本未变,就可以将原有D1系统升级到960H准高清,在画面整体提升30%的同时也不会改变用户的使用习惯,适合预算有限但又想体验“高清”的用户。
960H摄像机有以下五大优点
1、更好的色彩呈现:CCD品质的提升,从本质上提高了画面呈现效果,除此之外,ISP运算能力的提升与丰富,提升了色彩逼真度;
2、信噪比大幅提升:模拟高清ISP降噪技术已从传统的2D降噪升级到目前前沿的3D降噪,在原有的帧内去噪的基础上,增加了帧间降噪的功能,信噪比方面也比760H的摄像机提高了很多,由过去的48dB提升到52dB,降噪效果更为明显;
3、宽动态功能增强:EffioISP实现了帧间宽动态技术,宽动态范围提升到120dB(约合600多倍),大大超过了原有的160倍宽动态效果。使图像明暗部分的细节都更加清晰、更接近人眼看到的实际效果。当然,这意味着背光补偿与曝光快门技术必须同时升级,而不是简单的数字对比;
4、OSD菜单延伸功能:随着ISP技术的提升,现在已经可以把菜单分装在ISP里,而OSD菜单也是960H摄像机的亮点,另外不同生产厂家会根据各自的技术优势或产品定位,增加诸如画面除雾、脸部探测、移动侦测、隐私遮挡等功能;
5、系统升级方便:960H摄像机输出标准CVBS信号,兼容原有模拟标清系统,传输介质、传输距离、工程施工等无需变动。模拟信号比数字信号更容易确认故障点,方便故障的诊断与排除,且传输无延迟,图像还原效果逼真。
模拟监控摄像机以前是D1的分辨率,现在960H模拟摄像机在水平方向上数据能够传输的更多一些。960H技术要求的带宽是36M,以往传统的是27M。因此要求的带宽自然也会相应提高。所以模拟摄像机的清晰度再提升不管前端采用再高级的传感芯片,在传输的问题上都会遇到瓶颈。一般的960H的芯片分辨率大概是70W-80W像素。但是实际上基本是用现在D1去做,只能达到40W左右像素;也可以采用130W像素。但价格还是比较贵。960H虽然清晰度比高,图像经过摄像机、线路传输以后,存入到DVR里也会有一定的清晰度损失。
当我们怀念一个时代的结束时,他只是在慢慢凋零,当我们再也不会提起的时候,那才是这个时代真正结束的日子。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。