• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM推强化版IP套件系列产品 实现更高性能和功耗效

来源:21ic
时间:2014-02-14

分享至:

ARM宣布针对快速成长的主流移动与消费电子产品市场,推出强化版的具有更高性能和功耗效率的IP套件系列产品。该强化版的套件系列产品包括处理器、显示处理器、图形处理器和物理IP,是针对2015年及未来设备的主流IP解决方案进行提升。同时,由于结合了ARM Cortex-A17处理器与ARM Mali-T720 GPU,ARM 的IP套件系列产品更为丰富完整,能满足主流移动市场与其它消费应用的需求,如智能电视、机顶盒 媒体设备等。

ARM全球市场营销副总裁Ian Ferguson表示:“根据市场预测,主流智能手机市场自2015年起将以每年5亿件出货量的速度迅速成长,我们预见在这一市场将会产生众多的创新设计与应用, 而ARM Cortex-A17处理器将是推动该市场成长的主要因素。截至目前,由ARM合作伙伴推出的基于ARM架构的芯片累积出货量已突破500亿,我们将持续扩展处理器系列产品帮助合作伙伴进一步优化产品设计,以满足既有与未来新型设备的需求。”

性能提升、效率表现更优越

Cortex-A17处理器在性能表现上较Cortex-A9处理器提升了60%,不但在功耗与面积方面更有效率,同时为采用CoreLink™ CCI-400高速缓存一致性互联(Cache Coherent Interconnect)的ARM big.LITTLE™处理器技术提供全系统一致性支持。如需更多Cortex-A17处理器相关信息,请参考链接。

Mali-T720 GPU是针对入门级安卓(Android)设备所开发的成本优化的解决方案,它能帮助OEM厂商降低研发制造的复杂度、并加速产品上市时间。Mali-T720 GPU支持OpenGL ES 3.0 、OpenCL以及RenderScript等的图形和GPU计算应用程序接口(API),将高端智能手机与平板的丰富视觉体验延伸至主流移动设备市场。更多Mali-T720 GPU信息,请参考链接。此外,该强化版IP套件包含了完整的高性能Mali-V500视频解决方案,能提供高达4K的分辨率,且还能与的Mali-DP500显示控制器相结合,确保数字内容在计算与显示的过程中免受黑客的侵扰。

加速产品上市时间

为了让系统级芯片(SoC)设计厂商能以效率且效果的方式整合自有 IP,ARM提供了支持28纳米工艺制程技术的ARM POP™处理器优化 IP实现解决方案。专为Cortex-A17处理器设计的 ARM POP IP包含了内核硬化加速技术(core-hardening acceleration technology),并提供2.0 GHz以上的实现性能。ARM Mali-T720 GPU 的POP IP则可帮助实现的面积效率(fps/mm2)和市场的功耗效率(fps/mW)。同时,ARM POP IP拥有经过RTL 到GDS的验证流程,能轻松地复制复杂的实现并缩短产品上市时间。如需更多ARM POP IP (包含ARM Artisan®物理IP)相关信息,请参考链接。

合作伙伴评价

联发科技首席营销官Johan Lodenius表示:“联发科技致力于提供世界一流的系统级芯片(SoC)解决方案,而ARM技术为完整且全面整合丰富功能的平台提供了绝佳的基础。新款ARM Cortex-A17处理器结合了性能、成本与功耗效率的优势,能提供的用户体验与顶级的功能组合,是我们延续在移动市场成功经验的处理器选择。”

瑞昱半导体(Realtek)副总经理兼发言人陈进兴表示:“作为的多媒体系统级芯片(SoC)解决方案厂商,我们认为Cortex-A17处理器延续了ARM完美平衡性能与功耗的传统,能够符合新兴产品的需求。”

威睿电通(VIA Telecom)首席执行官张可表示:“威睿电通凭借在Cortex-A9及Cortex-A12等ARM系统级芯片(SoC)架构的丰富经验和知识,以及在先进无线通信技术的核心优势,已经取得绝佳市场战略位置。我们将善用Cortex-A17进一步开拓主流移动设备的市场商机。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻