• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英飞凌 LTE 低噪声放大器和 LNA Bank让智能手机数据速率极大提高

来源:EEWORLD
时间:2014-02-14

分享至:

2014年2月11日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日推出旨在提高智能手机数据速率的全新系列LTE低噪声放大器(LNA)和四频LNA Bank。

LTE(也称为4G)是无线通信标准,支持高达300 Mbit/s的数据速率,而的UMTS (3G) 版本仅支持 56 Mbit/s。这使得智能手机与互联网连接的加载时间大幅缩短,显著提高智能手机用户的舒适性和满意度。

但是,使用目前的移动设备满足用户对LTE高数据速率的期望仍具有挑战性。射频前端复杂度的增加要求使用更多的射频组件(如射频开关、双工器和分路器)。这将导致整个系统的损耗增加并使信噪比(SNR)降低。不仅如此,天线和射频收发器之间的距离会导致额外的线路损耗,而线路损耗也会对信噪比 (SNR) 产生负面影响,进而降低数据速率。

英飞凌BGA7x1N6和BGM7xxxx4L12系列提供低噪声系数、精确的增益和高线性度,可帮助智能手机设计师克服这些困难。这些产品采用英飞凌高级SiGe(硅锗)芯片技术并内置ESD保护。

新型LNA和LNA Bank均可放置于智能手机的分集和主天线路径上,可增加系统灵敏度并确保的用户体验。它们支持的数据速率比未配备LNA的解决方案高出96%,可完全开发LTE的潜力。即使在天线隔离度较差并且天线与收发器之间存在较大线路损耗的情况下,新设备系列的高线性度仍可确保接收性能。与未配备LNA的系统相比典型灵敏度提高了 3.4 dB,而所需设备尺寸却比之前可用的LNA Bank小61% (1.9 mm x 1.1mm)。  

供货与包装
英飞凌提供3款LTE LNA和7款四频LNA Ban系列,可满足世界不同地区频带配置的要求。系列中的每个字母都代表不同的频带(L代表低频,0.7到1.0 GHz频带;M代表中频,1.7到2.2 GHz频带;H代表高频,2.3 到2.7GHz频带)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻