来源:EEWORLD
时间:2014-02-13
2014年2月 – 美国加州卡马里奥——电信级和企业级网络先进IC解决方案的提供商Vitesse Semiconductor Corporation(纳斯达克股票代码:VTSS)推出了一种完备的、成熟的协议栈CEServices™软件,它可用于更方便地提供和管理电信级以太网商业服务。迄今为止,已有40多家原始设备制造商(OEM)购买了Vitesse的CEServices™软件的授权;凭借其经过验证成熟的MEF CE 2.0合规性,其中多家厂商在不到6个月的时间内就启动了现场试验,而其它典型解决方案则需要18个月或更长的时间。
分析师预计:到2017年,以太网业务服务的带宽将占到全球带宽总量的75%以上。其它近期报告也估计:2013年的电信级以太网服务市场的收入达到了380亿美元,并预计将持续高速增长;到2017年,全球仅企业市场电信级以太网服务的收入就可达620亿美元。
“Vitesse的CEServices软件已经在多个全行业互通性测试项目(如EANTC)中得到检验,我们的许多客户在2013年波MEF设备认证期间就顺利通过了MEF CE 2.0认证,”Vitesse产品营销总监Harpreet Chohan表示:“Vitesse将继续承诺支持低成本和低功耗的、符合MEF CE 2.0标准的接入平台,以支持电信运营商在移动接入和云网络中将所提供的以太网服务商业化。”
专为提供带有ViSAA的CE服务而优化的多功能软件层
CEServices软件与采用Vitesse ViSAA技术的电信级以太网交换机引擎配合使用,包括Jaguar™、LynX™、Caracal™和Serval™等,可以简化在更大规模和更高线缆速度上开通和监控以太网业务服务,并实现多种基于标准的功能,包括:
· 用以满足高级服务级别协议(SLA)的服务分类和MEF合规策略;
· 性能监控和服务激活测量——RFC2544、Y.1731和Y1564;
· 多运营商运行、管理和维护(OAM)——方向向内(Up)和方向向外(Down)的MEP;
· 一整套扩展的电信级以太网和MPLS/MPLS-TP网络协议;以及
· 由Vitesse的VeriTime这一已成为业界事实标准的、准确度的IEEE 1588v2同步技术支持的SyncE和IEEE 1588v2 PTP协议。
对于诸如SLA等服务用户边缘(Edge)应用,ViSAA Service Edge Software服务边缘软件控制了支持每个EVC(以太网虚拟连接)、策略器(policer)、整形器(shaper)、队列、标签及标记、统计和广泛OAM的功能,以确保通信流合规性。对于网络应用,CEServices软件针对运营商网桥(Q-Q)隧道实现了ViSAA联网功能。通信流保护实现了可扩展性,同时确保了可靠性。CEServices还支持满足MEF CE 2.0性能和功能的端点和直接点接入。