摩根士丹利预测,苹果接下来的大动作应该就是对Mac OS和iOS平台的整合,终令“i”字头设备能够具备计算机的成熟和完整功能。在今天致投资者的声明中,分析师Mark Moskowitz表示,苹果目前或许正遭受智能手机市场的疲软,一方面是用户都在延迟对手机更新换代,另外还有更多的制造商在团结一致。他预计,有两件事情会为苹果注入强心针,一是5英寸屏幕的iPhone,另一个则是摩根士丹利称之为iAnywhere的平台。
Moskowitz表示:“虽然并不是什么新的创意,我们的全球科技研究团队仍然认为苹果会推出一款全新的iAnywhere,这是一款聚合MacOS-iOS的操作系统,令iPhone或iPad可以接入到特别设置的显示器,作为计算机使用。在我们看来,这类产品将成为推动力,令iPhone、iPad以及周边设备和基于云的软件服务销量大幅跃进。”
研究团队表示,他们相信苹果会在未来12-18个月内推出iAnywhere式的产品,当然传统的Mac产品线仍将采用核心的Mac OS平台。实际上,先前就已经有设备制造商推出过扩展坞型的产品和外设,可令移动设备作计算机使用,像是摩托罗拉。但苹果似乎会在这方面走得更远,毕竟苹果对Mac OS和iOS的掌控力非常到位。这也应该是众多果粉所喜闻乐见的吧。