• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科推首款真八核4G芯片MT6595

来源:新浪科技
时间:2014-02-12

分享至:

    2月11日下午消息,移动芯片厂商联发科今日正式发布全球首款真八核4G LTE手机解决方案MT6595,该平台采用四核Cortex-A17以及四核Cortex-A7的大小核方案,官方称支持八核同时开启,并支持超高清H.265视频编解码规格。

    联发科此次发布的MT6595内建四核Cortex-A17核心以及四核Cortex-A7核心,采用目前三星Exynos 5类似的big.LITTLE大小核异构多任务架构。

    不过,联发科技基于ARM大小核异构多任务架构开发出CorePilot技术,动态温控和功耗管理技术可动态侦测工作负载量,智能调节每个核心的任务分配,使高性能的大核以及节能的小核相互协调,必要时八核全开发挥性能。也就是说,MT6595是一款真八核处理器,不仅可以采用大小四核方式控制功耗,也可以马力全开提升性能。

    除此之外,MT6595整合Imagination TechnologiesPowerVR Series6 图形处理器(GPU),支持高性能图像处理以及丰富多媒体规格,以硬件解HEVC(高分辨率编解码技术H.265),支持超高清(4K2K)视频播放和录制,功耗更低。

    而MT6595作为全球首款支持4G LTE网络的八核处理器,支持FDD/TDD LTE网络,支持150Mbps下载以及50Mbps上传,同时向下兼容DC-HSPA+ (42Mbits/s)、TD-SCDMA以及EDGE。同时,MT6595也是联发科首款支持802.11ac无线连接的手机芯片平台。

附:MT6595官方参数表

整合多模多频LTE调制解调器

    • 其LTE modem支持LTE Release 9 Category 4版本,可提供上、下行分别高达50Mbit/s与150Mbit/s的数据传输速率。

    • 除了能同时支持FDD-LTE和TD- LTE,亦支持DCDC-HSPA + (42Mbits/s),TD-SCDMA, EDGE和GSM / GPRS的语音及数据通讯,其多模稳定兼容可使其终端产品在全球各地无缝隙衔接漫游、畅行无阻。

    • 亦可搭配联发科技射频芯片,支持超过30个频段,符合全球电信运营商对于射频频段的要求

支持顶级多媒体规格

    • 业界以硬件解HEVC(高分辨率编解码技术H.265),支持超高清(4K2K)视频播放和录制,功耗更低

    • 支持24位192 kHz Hi-Fi品质音频编解码,具有高性能DAC-to-HP表现和 >110dB信噪比

    • 支持20MP像素照相机和超高分辨率WQXGA (2560 x 1600)显示控制器

    • 支持联发科技 ClearMotion™智能视频倍频技术,可将 15/24/30fps 自动倍频至 60fps视频播放,呈现细致

流畅和移动无重影的观看效果

    • 支持联发科技MiraVision™技术,实现数字电视级别画质

可搭配4-in-1 无线连接芯片 ,首款支持802.11ac的联发科技手机平台

    • 该解决方案亦可搭配联发科技四合一无线连接解决方案,可支持802.11ac、以及包括 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo和QZSS 全球卫星导航(GNSS ) 定位系统

    • 支持低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和 ANT+

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻