间:2014年2月10日 05:44
新浪科技讯 2月10日消息,近日中国移动4G资费屡屡被编成段子,成了微博、微信调侃热点,甚至被说成“一夜不关4G连接,房子都会变成移动公司的,”不过,中国移动及其一些地方分公司回应称,中国移动为4G流量设置了封顶费用,超出套餐部分每月不超超过500元。
让此事达到巅峰的是当当网(9.54, 0.50, 5.53%)CEO李国庆的一个微博,他写道:“中国移动推出4G套餐,40元包300兆流量,按照每秒百兆的速率,这个套餐3秒就用完了,3秒40元,一个小时就是48000元。如果晚上忘了关闭4G连接,一觉醒来,你的房子都快成移动公司的了。”
另外,网上其他的类似段子也比比皆是,例如,“4G速度快得让你资产回到十年前,网络差得让你置身十年前”……
不过,中国移动回应称,与现有3G资费相比,4G语音资费便宜约30%,流量套餐便宜约20%,套餐内的流量单价低不到3分钱每兆。套餐外流量资费从1元每兆降低为0.29元每兆,下降幅度达70%。
广东移动则称,4G流量有“双封顶”。上网网速的高低是接入能力问题,网速快节约了客户下载和浏览时所需要的等待时间。而流量费用是上网使用总量决定的,在套餐内用多少就是多少,超出套餐部分还有“500 元、15GB”双重保险,不会出现“天价流量费”。
“那如果睡觉时忘记关4G上网功能了,第二天起床会怎样?亲,你放心,房子还是你的!”广东移动也如此以调侃的口吻回应。
不过,中国移动关于4G资费的争论似乎远未结束。(康钊)