• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

性能增60% 三星新八核处理器曝光

来源:驱动之家
时间:2014-02-11

分享至:
三星下一代机皇Galaxy S5目前已经是蓄势待发了,但关于其配置到目前为止还是众说纷纭,尤其是处理器,究竟能不能用上三星自己的64位处理器暂时还没有一个明确的说法。

此前曾有消息称三星将会有针对各个地区和运营商推出的18个不同版本的Galaxy S5,此前曝光的G900S就是其中一员,当然,今天的主角G900H也是其中的代表产品。

网络传言说三星S5准备了高配与低配两种在不同地区销售,两款产品外观相同,区别在处理器、屏幕分辨率等硬件配置不一样。一部分采用1080P屏+三星Exynos八核处理器,一部分采用1440P屏+高通骁龙800处理器。安兔兔得 到的消息显示这台G900H主要针对的是欧洲市场,硬件配置方面采用三星Exynos 5422处理器,主频为1.5GHz,集成Mali-T628 GPU。屏幕分辨率为1920x1080,摄像头是200W+1600W,另外还配备了2GB内存/16GB机身存储空间,运行的android 4.4.2系统。

该机在配置方面的亮点要属Exynos 5422处理器了,从编号上我们不难看出它应该是Galaxy Note 3中那颗Exynos 5420的优化升级版本,架构方面应该还是四核心Cortex-A15搭配四核心Cortex-A7组成bigLITTLE。

实际性能方面,Exynos 5422的安兔兔总成绩达到了35445,总分与Exynos 5420的34242相近。但是如果仔细观察会发现三星Exynos 5422在数据I/O、RAM速度、android虚拟机的得分明显偏低,这证明这颗 芯片 还处于工程调试过程。而这其中一些“硬成绩”让人十分震惊,CPU浮点、CPU整数提升幅度都超过了60%(八核全开的节奏)。要知道目前这款处理器的主频还控制在1.5GHz,等到完成调试,其它不正常的部分回归正常,它的总分很有可能稳定的突破4万分。

到目前Galaxy S5的配置已经逐渐明朗化了,骁龙805和三星Exynos 6系列处理器应该是无望了,强骁龙800(MSM8974AC)以及Exynos 542x系列处理器应该会是真实的配置,这样的Galaxy S5你失望吗?






ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻