来源:中关村在线
时间:2014-02-10
当安防解决方案成为主流时,你是否考虑过这样一个问题。有时候强的解决办法并非局限于同一套系统中,而是由两个不同的技术合二为一。说到这里,你可能很难想象得到在视频监控领域中还有会出现哪些"跨界"组合,但今天笔者抛出一个话题,你是否设想过视频智能分析与红外热成像摄像机的结合。
严格地说,智能视频分析与热成像仪都可以应用在安防领域。热成像摄像机使用特殊的镜头检测目标物,通过周边物体所发出的红外光进行感应探测,而传统的监控摄像机则扑捉一切可以捕捉的物体,只要在可见光范围内统统纳入镜头中。
传统监控摄像机依靠阳光、路灯或特定光源,他们以"看"到的内容创建视频图像;热成像仪则是探索"热"信号,他们可以在白天或晚上的任意时间检测人员或移动目标,对于外界光源的变化,不会影响终成像。
如果说一款热成像监控摄像机结合了视频分析功能,那么终端用户可以将这种产品应用在更具有挑战的环境中,新的组合方式克服了许多"可见光"监控摄像机的局限性,同时支持智能分析技术获得了更加安全的解决方案。
这两种结束的结合创造了一个更加强大的安防体系,特别适用于视野范围相对开阔的地区或位置相对偏远的地方,红外摄像机+智能分析组合确保了机场、交通枢纽等安全。该组合在实际应用中充分发挥了各自的作用,具体表现特征如下:
安全主动性。热成像分析监控摄像机特别适用在需要实时监测的地方,热成像功能发挥主动搜寻热敏感源,智能分析则提供实时报警功能,一旦有可疑目标出现,触发报警响应时间极快。例如,使用热成像摄像机,可以确保机场周边活动的人群或移动目标,如果有人在夜间长时间徘徊于机场周边,就会触发智能分析系统中的虚拟围栏,触发报警通知警卫人员。
热成像仪与智能监控优势
恶劣环境下的视频监控。传统的监控摄像机总要与恶劣天气做斗争,即便是天气好的情况,光线不足也成为传统监控的一大硬伤。然而,即便是在雨季热感摄像机也能提供清晰流畅的视频,此外晚上或日出和日落、光线反差太大也可以充分发挥该摄像机的优势。
在安防行业中,热成像视频图像大多呈现黑白色,这是为目标与背景之间建立良好的对比效果。视频分析和热成像仪的组合在成像效果上也同样具有意义,因为视频分析需要在视频监控过程中又良好的对比度进行检测,即便是场景变化很小也要一一分辨出来。
隐蔽性强。在某些领域中,因照明或补光灯的影响使得传统监控摄像机被发现的概率大大提高,同时也增加了被犯罪分子恶意破坏的可能性。为了避免摄像机被发现,或者有人恶意破坏、打强光削弱监控效果,热成像监控不需要任何外界光源,所以该设备非常适用于高犯罪率区域。
通过利用视频分析功能,值班人员可以降低工作量,例如移动的树枝、车头灯和动物引发的误报频率。
更低的成本。对于许多设施来说,热成像摄像机与智能分析在实际应用中可以节省更多的资金,且保证更大的监控范围,充分利用高效的报警功能,提高监控摄像机使用效率。
从单一功能来看,热成像监控摄像机和视频分析都是强大的监控技术。如今,越来越多的终端用户利用二者的功能优势,打造更加完善的安防监控系统。