• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G资费遭吐槽 无线监控发展遇拦路虎

来源:慧聪安防网
时间:2014-02-10

分享至:
2013年年底,随着4G运营牌照的发放,4G相关的话题不绝于耳。4G能否解决网络高清摄像机宽带和资费问题等也成为安防行业热门话题。近日,微薄上关于4G资费吐槽的段子被网友大量转发。“中国移动推出4G套餐,40元包300兆流量,按照每秒百兆的速率,这个套餐3秒就用完了。3秒40元,一个小时就是48000块钱,如果晚上忘了关闭4G连接,一觉醒来,你的房子都快成移动公司的了。”

4G资费问题早在牌照发放时已被讨论过,而如今中移动推出的昂贵4G套餐,让人不得不疑问网络摄像机宽带问题到底能否借助4G东风得到较快发展。

4G资费遭吐槽 无线监控发展遇拦路虎

4G网络叫好不叫座

4G牌照发放时,人们将现行的3G与未来的4G进行了横向、纵向的对比,对先进的4G网络充满了憧憬。而中移动推出4G套餐后,围绕“4G”的各种段子成了微博、微信的热点。“4G速度快得让你资产回到十年前,网络差得让你置身十年前。”“网速提升显著,价格维持高位,这是要‘被破产’的节奏吗?”

网友的调侃与转载无不凸显出对4G资费的担忧与不适。资费高、覆盖不好、终端设备少、耗电严重、通话有延迟,可以说是叫好不叫座,4G网络普及遭遇了拦路虎,不少用户依旧对4G网络持观望态度。

调侃之余,一个严峻的、不容回避的问题:先进的4G网络如何实现“叫好又叫座”?业内人士表示,用户对4G覆盖、资费和配套服务的各种担忧,或成为未来制约4G普及的重要阻碍。而对安防行业来说,这无疑也是一让人头疼的问题,本想借着4G东风快速发展的网络摄像机,在4G网络发展遭遇拦路虎时,无疑被泼了一瓢冷水。

宽带成无线监控发展瓶颈

高清成为安防行业未来发展趋势毋庸置疑。近年来,虽然高清呼声高涨,但现实发展却很骨感。据有关数据统计,2012年,模拟摄像机和高清网络摄像机的市场占有率分别为73%、16%,其余为网络标清摄像机。有机构预测,到2015年,两者的市场占有率将为55%、30%。由此可见,高清现实发展并不是很如意,众多因素导致网络高清发展受阻,尤其是宽带问题。

1、无线网络的带宽与频率资源有限,带宽不够不能保证监控画面质量。以3G网络为例,在高速移动的过程中传输速率为144kbps,若想保证4CIF画面需求传输速率512kbps。因而3G网络的传输速率无法很好满足视频传输的速率。

2、由于费用过高,无线网络监控得不到广泛推广。3G视频监控资费过高,一般用户无法承受;行业用户也难于承担视频监控项目后期的持续网络资费支出。

3、目前的3G视频移动终端还不完全适用于3G视频监控,比如在前端存储上,普通硬盘体积过大,导致不利于整机安装。

高清监控想要得到落地发展,宽带问题是首要解决的难题。

4G能否解决网络摄像机宽带问题?

抛开4G网络昂贵的资费问题,试想如果有足够优惠的4G套餐,网络摄像机宽带问题能否得到较好解决呢?之前业内有人认为4G技术也还没彻底解决网络摄像机的宽带问题。

首先是传输的带宽。目前宣传说的是4G上行速率为20Mbps,下行速率能达到100Mbps,但是实际在使用中,由于使用客户群体众多,会出现和3G时代面临的相同的问题,终到终端的速度将无法满足IP摄像机,特别是高清摄像机的使用。

其次,还有稳定性及安全性的问题。采用4G传输的方式,就需要考虑传输的稳定性以及安全性,安防监控要求的就是稳定和安全,采用4G传输的方案容易造成不稳定,且容易被不法分子入侵偷窥。

第三,费用问题。目前的牌照分发给了几大运营商,这样他们必须要收取额外的费用,以目前来看,肯定是以流量为单位,随着摄像机越来越清晰,需要的流量也将越来越大,随之产生的费用也将越来越高了。

4G技术的发展无疑为网络传输提供一个很好的技术条件,为无线高清视频监控的发展提供可能,并不能彻底解决网络高清摄像机的传输问题。从4G技术现实发展来说,效果让人不敢恭维。相关行业专家认为,当前电信运营企业还没有形成“配套应用开发”及打造“4G生态环境”的意识,这就决定了4G只能是简单的“高速公路”而已,难以在市场上取得显著突破,因此还需要有明确、具体的4G特色应用来塑造消费需求,引领市场。

4G网络发展遭遇拦路虎,无线监控发展同样遭遇难题,也许随着4G相关问题的逐步解决,无线监控也将迎来不一样的市场环境。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻