• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英国开发出新型无盲点射频识别系统

来源:科技日报
时间:2014-02-10

分享至:
英国剑桥大学近日发布新闻公告称,该校研究人员开发出一种新型广域无源超高频射频识别系统。该系统能在不增加天线的前提下,将现有射频识别系统的识别范围从2到3米扩大到15到20米,并完全消除盲点,实现对大量目标的无差错识别。该技术有望在医疗、零售、物流、智能卡等领域获得应用,进一步提高无线射频识别技术应用的广度和深度。相关论文发表在《IEEE天线与传播》杂志上。

无线射频识别(RFID)系统是一种无线通信技术,可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID系统包括阅读器和标签,与传统的条码识别不同,读取设备不需要与标签有直接的光学接触,因此RFID标签可以被嵌入对象的内部。该技术还可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。此外,因为在识别时的能源来自于无线电波,这种标签无需电源或维修,可工作于各种恶劣环境。目前在智能卡、门禁、行李处理、库存控制和文档跟踪等领域已经获得广泛应用。

剑桥大学的这项新技术大大提高了其准确度和识别范围。新系统改善了现有的RFID标签,将其准确性从大约50%提高到了近100%,并将可靠检测范围由2到3米扩大到了约20米。

剑桥大学光学系统中心博士席珊伯内森·塞比安说,与传统的无源超高频无线射频(UHFRFID)系统相比,新系统识别范围更大,精确度更高。并且此前的系统识别范围只有2到3米,且识读设备发射出的信号容易因反射被取消,导致盲点的存在。近年来也出现了多种改进型的无源RFID系统解决方案,但都没能有效解决盲点问题。

新研究中,通过使用分布式天线系统(DAS),塞比安的研究小组成功攻克了这一难题。通过分布式天线系统组播(通过一个源向多个目标传送信息)RFID信号,研究人员能够实现动态移动盲点,终实现了有效的无差错系统。采用四组收发天线,该研究小组在15到20米的范围内,成功将盲点的数量从50%降低为0。

此外,新系统所需要的天线比现有技术更少。目前的RFID系统,为了确保识别精度,好的办法是缩短标签和天线之间的距离,这意味着需要许多天线才能让识别精度达到可用程度。即使是这样,也无法保证完全精确的检测。而通过使用新的DASRFID系统,可以在无需额外天线的情况下,实现远距离无死角快速识别。下一步,该小组还计划将定位功能添加到新的系统当中。

新技术能以较低的成本对大面积的RFID标签进行有效监控,开辟了很多潜在的应用领域:如对病人和老人的监护,对自然灾害多发地区的监测,超市购物的自主付款结账等。

据称,该系统已经获得英国RAEng/ERA创新奖,并正由剑桥的团队进行商业化推广。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻