为了测试联发科(2454)真八核处理器“MT6592”是否真能媲美售价远高的高通旗舰处理器“Snapdragon (骁龙) 800”,富比士网站(Forbes.com)特别找来英国晶片效能分析机构GameBench进行独立测试,结果发现,内建MT6592的智慧型手机,实际运作效能(包含耗电量、运算速度)竟然还比内建骁龙800的智慧机优异!Forbes 4日报导,GameBench测试了内建MT6592的TCL通讯Alcatel智慧型手机“Idol X+”以及内建骁龙800的三星“Note 3”。结果发现,在执行从“Google Play”商店下载的游戏时,Idol X+的运作效率比Note 3高出18%。GameBench执行长Sri Kannan Iyer表示,虽然骁龙800各个面向都很稳健、是一颗全方位的处理器,但MT6592在电池续航力的表现特别突出、进而拉高整体分数。初步统计显示,在执行深受用户喜爱的3D游戏时,MT6592不但运作顺畅、且续航力也较长,表现较优。Idol X+预定今(2014)年2月在欧洲上市、未绑约价仅330美元,仅骁龙800智慧机的半价。不过,Forbes指出,MT6592并未支援LTE行动通讯网路,是这款处理器的一大弱点,因为今年应该有很多人想买LTE智慧型手机、当中也包括大陆民众;这可能也是市场至今未对联发科乐观财测作出正向反应的原因之一。联发科预定六个月后就能为MT6592新增LTE功能,届时内建高通“骁龙400”处理器的中阶智慧型手机(例如宏达电“One Mini”、三星“Galaxy S 4 Mini”)可能会面临挑战。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供
Digikey
、
Mouser
(贸泽)、
Element14
(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。