【导读】近,在众筹网站Kicistarter上出现了一个新项目,为对智能照明系统感兴趣的用户降低了使用门槛。只要25美元,就能拥有一个入门级的LuMini智能照明灯。虽然与该领域的相比还有一定差距,但LuMini智能系统是目前便宜的智能家居照明系统。
手机可以控制灯泡的亮度和颜色。
LuMini智能系统由TABU团队设计,该团队还开发了一款名为Lumen的蓝牙智能灯泡。全尺寸的Lumen灯泡虽然只有40瓦,但是尺寸相当大,售价也不低,要69美元(约合人民币420元)。相比之下,LuMini的零售成本比较低,不过其功能也比较少。据TABU团队介绍,这款产品非常适合用于晚间照明用的台灯。不过,该团队并没有透露该灯泡的照明亮度。该产品的耗电量为3瓦特,而标准尺寸的Lumen的耗电量为7瓦特,因此估计其亮度为标准尺寸的Lumen的一半。
LuMini智能系统还有一个配套的移动App,用户可以通过该应用控制灯光的颜色和亮度,同时还可以制定一个照明时间安排。不过,与其它同类产品的不同的是,LuMini支持蓝牙技术。该产品采用了蓝牙4.0标准引入的低功耗蓝牙技术,对这一技术的应用大大简化了该产品连接和配置的过程。当然,这一技术也有其缺点,即信号覆盖范围有限,远程控制支持的远距离只有6米。尽管如此,这个产品还是实现了对远程控制的支持,连接上之后你可以像控制Hue那样控制它了。
使用低功耗蓝牙技术还有一个好处,那就是可以实现距离感知等功能,比如当用户接近时自动开启照明系统。除此之外,如果连上了手机,还可以在有电话打进来的时候开启灯泡作为提醒。不过,这个产品真正的创新之处是其亲民的价格。该产品使用的是使用寿命较长的LED灯泡(额定使用寿命为30000小时),零售价为30美元(约合人民币180元)左右。同样,LuMini智能照明灯的尺寸也比较小,这是个不小的优势。要知道,像LIFX等智能照明灯都因比正常尺寸要大而备受争议。
TABU设计团队表示,LuMini智能系统预计可在今年4月份开始发货,而其原有产品Lumen已经可以通过其官方网站和亚马逊购买。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(
安富利
)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、
Onlinecomponents
、
Master
等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。