来源:SEMI
时间:2012-06-14
Semicast的研究报告显示,在这个约值324亿美元的市场上,英飞凌居首,德州仪器,意法半导体,ADI公司和瑞萨电子排在其后。
过去两年来,工业半导体市场增长了50%,主要受益于模拟IC,LED及功率分立元件营收的高额增长。Semicast报告指出,自2008年来,工业芯片领域的销售额已超过汽车电子领域。
Barnden指出,2011年,英飞凌以约26亿美元的销售额占8%的市场份额。其它的前五名厂商营收均超过16亿美元,市场份额均超5%。德州仪器之所以于意法半导体,主要是因其收购了国家半导体。另外,值得注意的是,工业半导体领域的前20名厂商的市场份额总和不超过整体的60%。
Barnden补充:“实际上,工业半导体市场是集多个领域于一体的,其涵盖了包括视频监控,心率监测和农业机械等大为不同的多个市场。这种应用领域和客户群多样化的特点使得市场趋于平稳,在其它垂直细分市场大起大落时仍能保持平稳增长。因此,虽然工业半导体领域分散且复杂,但它的增长也是可期的。”(拓展阅读: LED芯片 )