【导读】近段在网上有人发布了一款名为:英特尔处理器信息更新工具,并称可以随意修改Intel CPU原先设定好的各项参数,这一帖子一经发出,引起了众多DIY硬件玩家的强烈关注,到底是怎么回事呢?今天我们就来回顾一下事情来龙去脉。
显卡造假司空见惯,现在连CPU也不如后尘:
在淘宝上,经过能看到一些批号的显卡卖得特别便宜,如华硕 GTX650,原价近700元,它才卖175元,还吸引着不少消费者购买。这些卡基本上是奸商拿老卡或低端卡刷个BIOS后骗取CPU-Z,GPU-Z等测试软件的识别,从而达到骗人的目的。显卡被假造参数可谓是司空见惯了,但可曾想过,如果能随意修改处理器的信息,那将会是什么情况啊?
惊现:英特尔处理器信息更新工具
Intel/AMD在处理器出厂前就已经将处理器型号、规格等参数直接写入
芯片
内部,一般人根本无从下手,想修改的参数技术难度大。但国内竟然有网友公布了一款名为“英特尔处理器信息更新工具1.0版本”软件,看上去不明觉厉!
据介绍称,这款软件不但可以识别到Intel 处理器的基本信息,还能修改大量的参数。在信息更换标签页里,可以改动的有处理器名称、序列号、类型、系列、型号、步进、修订,甚至可以去除或者添加ES标识。
而在频率调整页面中,每个核心的睿频加速频率、温度、外频、热设计功耗(TDP)、场景设计功耗(SDP)等等都能任意设置。
如成真,这货很危险:
可以想像一下,如果这款软件真是传说中这么犀利,一旦成为现实,落入奸商的手里,赛扬可变奔腾,奔腾可变酷睿,i7变成i8、i9也是很容易的事。
质疑不断,真相如何?
这位网友公布的这一款所谓的可以修改Intel处理器的参数工具后,还用戴尔Alienware的笔记本进行实际测试来展示效果,引人赞叹的同时也招来了不少质疑,很快就有眼尖的网友发现,这款神秘工具其实可能就是一场闹剧。
广大人民群众的眼睛是雪亮的,很快就识别到原来这只是一场闹剧,解密的网友是这样写道的:
经过一晚上的资料收集,事件的全貌已经分析的差不多了:
首先,近各位对uauc.exe 这个东西应该听到过很多次了,不过具体是怎样的一个升级流程大家可能就没那么清楚了。
Intel的Intel Upgrade Service计划,可以解锁一部分CPU的三缓和HT,下面是互联网上仅存的一张升级列表:
可以看到i3-2312M 升级到i3-2393M ,i3-2102 升级到 i3-2153 ,G622到G693。图中圈出了一个型号G32498-001,亚马逊上还留有这款产品的信息。
说白了就是卖序列号的
Intel的升级服务计划一共有三种升级方法,前两种就是通过[联网验证][序列号],后一种是直接通过特殊的USB装置来升级——这种方法不必联网,插上USB装置重启引导就是了。
Intel升级服务在2011年就停止了
但是,在Intel官网上可以看到,Intel 2011年就停止了升级服务,也就是说在线验证序列号已经是不可能的了,所以现在仅存的方法就是这第三种U盘升级方式了,但是因为原作者显然没有输入序列号的步骤,那么采用离线升级方法的事实已经是板上钉钉了。
原作者放出的实际升级效果图
现在事实就很明白了:所谓的“Intel处理器信息更新工具”只是个幌子,说白了也许只有重启功能罢了。
总结:如果真的有Intel处理器信息修改工具,那对Intel 处理器市场将造成不小的混乱。因为CPU的外观没什么讲究,像i3、i5、i7这些同门师兄弟都长得都差不多,若可修改参数,i3变i7变得轻而易举,这比显卡更容易伪造。但回头看看这次风波,原来只是一个噱头,后续会不会有类似这种工具再现呢?
ICkey(云汉芯城)是一家一站式
电子元器件采购网
, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。