• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

动手DIY!自制迷你拉风的变焦手电

来源:我爱方案网
时间:2014-01-28

分享至:

【导读】今天教大家自制迷你变焦手电,比起传统定焦(或普通聚光)的手电,当需要大范围照明的时候,很明显那个焦点不可能完成这个任务。而定焦手电在遇上远距离照明任务的时候就又望而却步了。所以变焦手电汲取两者所长,既可以远距离照明,也可以近距离提供泛光照明。

1.制作材料和工具

1.1制作材料
铝制易拉罐
凸透镜(直径15MM)
高亮度 150流明LED,14mm铝基板(超省电-工作电流400mah)
1.5-3.7V升压电路,直径11mm(输出电压400mah,总体转换效率85%)
5号电池
开关总成-直径15.5mm(包括开关-开关板-弹簧-胶帽)
用于升压电路的小弹簧
导热胶块
502 瞬间强力胶

1.2制作工具
大号剪刀(用于剪切铝罐)
电烙铁
导热硅脂
用于焊接手电筒的 电源线 (或者用细而有韧性的导线代替)
剪钳(斜口钳)
台钳

4.制作开关部分

由于胶帽直径较大,只有裁掉一圈。

裁铝皮

滴上502,粘合

做好的效果。

焊线,并做好处理

焊好了。准备焊小弹簧

传说中的散热胶块。这个胶块贴在脸上感觉冰冰的,像一块铁。

裁好,准备用铝皮包裹起来

裁下一条铝皮,剪口子

这样包起来。

做好了的效果,这次给的是1.4V电压。

2.这里先讲解一下变焦手电的原理



如图,当发光点刚好处于凸透镜的1倍焦距的时候,折射出来的光线接近平行光,此时的光线是汇聚的,所以照射的距离较远,但是照射的范围较窄

如图,当发光点刚好处于凸透镜的2倍焦距的时候,折射出来的光线比较发散,此时的光线是发散的,所以照射的距离较近,但是照射的范围较宽。

3.制作照明-升压部分



LED,升压电路,电源线,小弹簧,共同组成照明部分

附:尺寸图


长101.29mm


直径17.12mm


使用一节5号(SIZE:AA)电池。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电源线 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻