虽然如今智能手机和平板电脑的屏幕越做越大,但是为了保证良好的操作体验,机身尺寸却不能无限度地增长。于是,屏幕占比也逐渐成为了消费者选择手机时关注 的一项参数。较高的屏占比不仅能带来更强的视觉冲击,同时也可以显示出更多的内容,方便用户一次性获得更多信息。而以制作显示面板闻名的夏普近日推出的 AQUOS Pad和AQUOS Phone mini就使用了超窄边框的设计,以超高屏占比作为产品卖点。
夏普将这种屏幕外观设计称之为EDGEST,虽然目前还做不到完全无边框,但是相比于配备的大尺寸屏幕来说,这两款设备的边框已经可以称得上非常窄了。其中,AQUOS Phone mini配备了一块分辨率为1920×1080的4.5英寸触控屏、1300万像素摄像头、16GB机身内存以及2GB RAM。而同样采用EDGEST超窄边框设计的AQUOS Pad平板电脑同样也配备了全高清屏幕,但尺寸增大到了7英寸。此外,AQUOS Pad的机身厚度仅有10.8mm,配备的4080mAh锂电池也能够带来比较良好的续航表现。不过夏普目前尚未公布两款产品的处理器型号等详细硬件配置信息。从夏普以往的产品来看,AQUOS Phone mini和AQUOS Pad可能只会在日本国内发售,因此对于喜欢超窄边框的国内消费者来说不免有些遗憾。