:2014年1月26日 06:01
在今年CES 2014 展会上,MEMS(Micro Electro Mechanical System)全新的萤幕显示技术亮相 Sharp 展台,这种全新的萤幕现实技术凭藉着超低的功耗,有望取代当前市场上主流的LCD 和AMOLED 萤幕,成为智能手机和平板电脑的。在 Sharp 展示的多款产品中,令人瞩目的无疑是7英寸的IGZO+MEMS萤幕。这种融合了高通、Mirasol和 Sharp 技术的超低功耗萤幕具有OLED萤幕的特性——全黑下萤幕不发光,这种萤幕采用了像素电子开闭技术,能在黑暗时直接用快门关闭像素。
LCD-vs-MEMS-shutterMEMS技术主要以MEMS(微电机)快门代替LCD快门来达到降低耗功耗的目的,这是一种极其微小的实体快门,可以控制每个像素的透光量,因此功耗只有传统液晶面板的1/6。除此之外,MEMS还具有有效的LED背光系统,LED背光无须高强度工作。起初,MEMS技术由高通和Mirasol共同研发,高通发布的Toq智能手表的显示技术正是基于MEMS。尽管很好地控制了功耗,但由于采用反射式结构使得萤幕色彩表现不佳。后来, Sharp 以转让股权为代价,接受高通注资,双方得以强强联合,高通旗下Pixtronix公司的低功耗MEMS显示器与 Sharp IGZO技术走向融合,终打造出IGZO+MEMS低功耗萤幕。利用IGZO技术可以使显示屏功耗接近OLED,但成本更低,厚度也只比OLED高出25%,而且解像度可以达到全高清甚至超高清。目前大多数台湾面板厂商有能力生产IGZO面板,但由于IGZO的工序比现有普通非晶矽TFT-LCD工艺要复杂得多,致使该面板的良品率仍然不高,目前可以在 Sharp 公司实现量产,其他面板厂商量产有难度。Sharp 在CES 接受媒体采访时表示, Sharp 新一代IGZO+MEMS 的显示屏如今已经成功搭载在7 英寸平板上,今年夏季就可以出货。