据国外媒体报道,Fool投稿人提摩西-格林认为,Nvdia图形处理器将出现在苹果新一代iPad中。他还声称,因为苹果常常非常重视图形处理器的性能,所以它可能采用Nvdia的图形处理器技术,并将其整合到其A系列的系统
芯片
中。可惜的是,尽管从宣扬角度看这对于Nvdia股东而言将是极好的,但是“Nvdia芯片出现在新一代iPad中”是不可能的,因为基于专利权使用费率计算出的Nvdia GPU IP实际使用费将可能达到2000到4000万美元。苹果已有Imagination这么多年,苹果的GPU IP供应商一直是英国的Imagination Technogies公司,后者也从一家在PC图形处理领域非常不起眼的GPU供应商发展成为适合于各种类型设备的GPU IP(尤其是用在低功率设备上的)的全球顶尖供应商。从那时起,Imagination的设计以“在功率和区域上表现卓越”享誉全球。实际上持有Imagination约10%股权的苹果公司经常使用Imagination的PowerVR设计。这些设计允许苹果常规发布有着卓越图形处理性能的手机和平板电脑。更重要的是,在Imagination近召开的利润会议上,该公司管理层指出公司将更快地开发新一代GPU IP。由于苹果一般使用Imagination Tech的图形处理器,它的驱动器和iOS优化团队对Imagination"图形处理器很有经验。从这点看,苹果公司不可能转用另一家公司的架构,诸如Nvdia的Kepler或即将问世的Maxwell等。苹果正在开发自己的GPU尽管一些人可能认为Nvdia的发展终将促使苹果使用其GPU IP,但值得一提的是苹果事实上正在开发自己的GPU。鉴于苹果是硅谷的动力室以及苹果还是一家软件和用户体验大师,采用定制的GPU的可能性相当高。这就意味着Imagination正处于失去苹果这个大客户的危险之中,与此同时Nvdia在iPad中找到一席之地的可能性也非常小。总结虽然“Nvdia获得了苹果产品的GPU IP位置”这个想法是美好的,但是从长期看苹果正在开发自己的GPU,而从短期看它很有可能继续使用Imagination的GPU IP。