来源:EEWORLD
时间:2014-01-24
泰克公司日前宣布,其PA4000功率分析仪获得美国《电子产品》杂志 (Electronics Products Magazine) 的2013年度产品奖。采用Spiral Shunt(螺旋式分流器)专利技术来提供更加一致电流测量的新PA4000功率分析仪是该杂志今年15种获奖产品中的测试和测量产品。
随着各种新功率转换技术的出现,面临必要的电流测量精准度和准确度,工程师们倍感压力。与其他分流器技术相比,PA4000采用的Spiral Shunt技术能提供更优异的稳定性,并有助于改进仪器对于高畸变波形信号测试的准确度和可重复性。螺旋式构造还有助于小化杂散电感,并提供高过载保护能力和更出色的热稳定性。
《电子产品》杂志的编辑人员评估了2013年新出的数千种产品。获奖产品的理由包括设计创新、重大技术或应用进步以及价格和性能领域的重大改进。
“在如今的电子设计中,功率是一个重要方面”,《电子产品》杂志负责测试和测量领域的编辑Richard Comerford表示,“因此,工程师都在寻找先进的功率分析工具,以适应消费需求、不断变化的技术、政府监管以及由这些方面引起的工作量的增加。泰克公司去年首次跻身这个领域,并推出一款在测量精密度、准确度和效率方面都树立了新标杆的仪器。PA4000功率分析仪不仅能够进行针对现行监管标准的一致性测量,而且还为适应未来的标准留有余地。”
PA4000和随后的PA1000功率分析仪是泰克和吉时利仪器现有功率测试产品系列的新增成员,这些产品为工程师提供了端到端的功率测试解决方案。由于具有易用性、应用专属测试模式以及全套标准功能(包括通信接口和基于PC的软件),PA4000迅速成为业内的功率分析仪之选。
“我们对《电子产品》认可我们在推动功率及电流测试测量领域的技术进步方面所做的贡献感到光荣”,泰克公司功率分析仪产品线总经理Curt Willener表示,“高度准确的功率、能量和效率测量对满足政府规定以及客户的要求至关重要。我们可以保证,使用PA4000的工程师将能在所有类型的测量环境中实现比使用现有仪器高得多的准确度。”
欲获得信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)。