来源:EEWORLD
时间:2014-01-24
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出一个 1.8V LVDS 时钟扇出缓冲器系列,可提供相当于 3.3V 器件的高性能 AC 特性。新的低压扇出缓冲器可使客户节省高达 60% 的功耗和散热,且不牺牲精确度、误码率和功能性。
IDT 8P34S 是时钟扇出缓冲器的一个系列,接受一个时钟或数字信号输入,并复制(扇出)这一信号来为系统内的多个器件提供一个高质量的时钟或数字信号。器件的 1.8V低供电压可使设计人员能够在不损失性能的情况下降低功耗——允许更高的板密度,并降低功率和冷却成本。8P34S 系列支持高达 12 个输出,并且与更高电压版本脚相容,使其成为复杂、低噪声、高速时钟设计应用的理想选择,应用于无线和有线通信、先进计算和网络。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“在任何高性能系统中,功耗和其导致的散热问题都备受关注。过去,更高性能意味着更高功耗,而且降低功耗的尝试往往要以大家都不愿看到的性能进行交换。作为时钟领域的行业,能够帮助客户满足他们的功耗需求而不牺牲性能,是我们的目标所在。IDT 的扇出缓冲器系列很好地说明了这一点,它也将会成为一个广受欢迎的时钟分布产品,被我们的 4G 无线基础架构和高速网络客户所采用。”
IDT 8P34S 系列包括涵盖 2 到 12 路差分输出的器件,拥有低至 39 飞秒的低附加 RMS相位噪声,并支持高达 1.2 GHz 的频率。这一缓冲器与标准的 LVDS 器件完全兼容,易于用小的板面积进行配置。新的扇出缓冲器系列丰富了 IDT 的时钟分布、时钟发生和串行交换产品。这包括 IDT 的射频-PLL,通用频率转换器、FemtoClock、VersaClock,和差分的 MEMS 振荡器系列,以及串行RapidIO 交换机和桥。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。