• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

市占破37% LTPS面板跃主流

来源:工商时报
时间:2014-01-23

分享至:

根据市调机构统计,2013年LTPS(低温多晶矽)面板在整体手机面板的出货金额市占率约37%,超过AMOLED、a-Si、Oxide TFT面板,成为手机面板应用的主流技术。JDI、LGD都开始用6代线生产LTPS面板,友达、天亿今年投资6代LTPS生产线,随着产能增加,预估到2020年时,LTPS市占率可望突破5成。

智能型手机功能愈来愈强大,对于屏幕尺寸和分辨率的要求也愈来愈高,在此同时还必须兼顾省电效能。在这种种功能要求之下,推升了LTPS面板的需求。而LTPS可达到高分辨率、省电等要求,因此价格也高于a-Si面板。中小尺寸高阶面板利润高,吸引了各家面板厂投入,今年面板产业争战由电视面板转到中小尺寸面板。

DisplaySearch大中华区总裁谢勤益分析,分辨率300 ppi以上的手机面板,就必须要LTPS技术。在对于行动装置显示面板的分辨率要求愈来愈高的今日,面板厂都加码投资LTPS产能。除了大陆的京东方、天马、龙腾和深超之外,近期友达、鸿海也都加码投资。不过现在LTPS面板还是由日韩面板厂所主导,包括JDI、夏普、LGD。

DisplaySearch预估,2014年LTPS在手机面板的市占率(以销售金额计算)将进一步提高到44%,到了2020年可望提升到51%。从出货量市占来看,2013年LTPS面板市占率大约是19%,2020年估计将增加到大约33%的市占。

谢勤益指出,智能型手机面板对于高分辨率面板以及省电的需求,带动LTPS技术的成长。随着量产经验的累积,目前LTPS生产已经达到了高良率,使得LTPS供货量增加。除了智能型手机之外,今年LTPS面板也会开始用于平板计算机之上。在今年CES上,发表首款采用LTPS技术的平板计算机Galaxy Tab pro。

LTPS面板制程较复杂,举例来说,一般a-Si TFT面板制程需要5~6到光罩,而LTPS制程则是要经过9~12道光罩,不仅设备投资比较高,也造成生产良率减损。以5寸Full HD智能型手机面板来看,LTPS面板的成本比a-Si面板要高出14%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻