来源:ofweek
时间:2014-01-23
超过450人回应了此次调查。70%的回应着表示过去五年内,安装的是工业现场总线设备和系统,而86%的人称近期才开始安装 工业以太网 为基础的设备和系统。一些受访者指出,工业以太网网络就是现场总线,起码具备现场总线的功能。但是,为了得出此次调查的目的,“现场总线”包括Profibus,FoundationFieldbus和DeviceNet的传统协议。以太网协议包括以太网/IP,Profinet,ModbusTCP/IP等。
回复明确表示,传统的现场总线技术仍不断被选择、安装和优化。34%的回复称,现场总线不仅被用作是的工业网络技术,而且是与一些以太网在高级别的业务和企业系统合作中的主要网络。但是对于以太网是否会取代现场总线技术,49%表示一定会,而47%的人则表示在可预见的未来里,这两种技术会并存。
一个回复者评论说:“现场总线有一个优势,能更容易解决计算机的局部故障。然而,以太网正在赶超现场总线的信息和灵活性,但是不具备I/O功能。把这两项功能紧密结合是一项挑战,但也能增强优势。”
另一个回复者评论说:“我在Profibusnetwork领域已经工作十多年。近年来,在我们的新项目中,一直都在使用Profinet。对我来说,这似乎是一个很自然的选择,甚至是进化。”
第三个回复者评论说:“现场总线太挑剔。只要我们能从现场设备中获取诊断信息以及没有距离限制,我认为以太网插件和播放是未来的发展方向,它将引领我们使用光纤连接现场设备。”
调查显示,用户在短期内还没有放弃传统的现场总线技术(近80%的受访者仍然认为传统现场总线网络还有用),但很显然,他们也竞相以更快的速度在安装以太网。