来源:我爱方案网
时间:2014-01-23
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商IDT公司今天宣布,推出一个1.8VLVDS时钟扇出缓冲器系列,可提供相当于3.3V器件的高性能AC特性。新的低压扇出缓冲器可使客户节省高达60%的功耗和散热,且不牺牲精确度、误码率和功能性。
IDT8P34S是时钟扇出缓冲器的一个系列,接受一个时钟或数字信号输入,并复制(扇出)这一信号来为系统内的多个器件提供一个高质量的时钟或数字信号。器件的1.8V低供电压可使设计人员能够在不损失性能的情况下降低功耗——允许更高的板密度,并降低功率和冷却成本。8P34S系列支持高达12个输出,并且与更高电压版本脚相容,使其成为复杂、低噪声、高速时钟设计应用的理想选择,应用于无线和有线通信、先进计算和网络。
IDT公司副总裁兼计时与同步部门总经理ChristianKermarrec表示:“在任何高性能系统中,功耗和其导致的散热问题都备受关注。过去,更高性能意味着更高功耗,而且降低功耗的尝试往往要以大家都不愿看到的性能进行交换。作为时钟领域的行业,能够帮助客户满足他们的功耗需求而不牺牲性能,是我们的目标所在。IDT的扇出缓冲器系列很好地说明了这一点,它也将会成为一个广受欢迎的时钟分布产品,被我们的4G无线基础架构和高速网络客户所采用。”
IDT8P34S系列包括涵盖2到12路差分输出的器件,拥有低至39飞秒的低附加RMS相位噪声,并支持高达1.2GHz的频率。这一缓冲器与标准的LVDS器件完全兼容,易于用小的板面积进行配置。新的扇出缓冲器系列丰富了IDT的时钟分布、时钟发生和串行交换产品。这包括IDT的射频-PLL,通用频率转换器、FemtoClock、VersaClock,和差分的MEMS振荡器系列,以及串行RapidIO交换机和桥。
供货
IDT8P34S系列器件目前向合格客户提供样品,通过16-lead到40-leadVFQFN封装。客户可以选择IDT8P34S1102i(2输出)、8P34S1204i(4输出)、8P34S1106i(6输出)、8P34S1208i(8输出)和8P34S1212i(12输出)器件。
关于IDT时钟和计时解决方案
凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT成为全球时钟 芯片 领域的,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT拥有业内的市场份额,是一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,低抖动和低功耗特性使IDT从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自FoxElectronics的XpressO振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的MEMS振荡器产品线。
关于IDT公司
IDT公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴,通过IDTDirect提供直接购买服务。