来源:我爱方案网
时间:2014-01-22
SanDisk闪迪今天推出了一种全新概念的固态硬盘“ULLtraDIMM”,号称全球个企业级的、超低延迟的、内存通道存储方案,用“人话”说就是用内存的样子做固态硬盘。
该产品来自SanDisk旗下专供企业级固态存储的子公司SMART Storage Systems,同时引用了Diablo Technology公司的核心技术,SanDisk的主要作用其实是将这种技术化为实际产品并带到市场上。
ULLtraDIMM从外观上看就是DDR3内存条的样子,长宽高尺寸133.3×30×8.5毫米,大小完全和DDR3相同(当然更厚一些),金手指、针脚也是直接借用DDR3,电压同为1.5V/1.35V,因此可以直接插入内存插槽,快速安装。当然这会让系统内存容量有一定的损失,具体如何取舍就看实际需要了。
它其实就是利用现代处理器直接整合内存控制器的特性,直接通过内存通道来读写固态硬盘,这样一来系统内部的延迟就非常非常低了,官方称读取延迟约150微秒,写入延迟则低于5微秒。
规格方面,ULLtraDIMM采用了Marvell 88SS9187-BLD2主控制器,搭配Diablo公司的ASIC,闪存则是19nm MLC NAND,容量200GB、400GB。
同样因为走高速内存通道,性能也是十分可观,持续读写可达1GB/s、760MB/s,随机读写则达150000 IOPS、65000 IOPS,堪比高端PCI-E固态硬盘。
安全技术方面有SMART Storage Systems自己开发的FlashGuard、DataGuard、EverGuard、F.R.A.M.E.,并自带了备份电路和电容,可提升整体寿命,保护数据完整性与安全(掉电或关机后不会损失数据),可经受每天10次全盘写入,并提供五年质保,不过功耗没有公布。
SanDisk ULLtraDIMM已经获得了IBM的采纳,将以eXFlash的品牌出现在IBM System x3850、x3950 X6服务器中,容量12.8TB。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。