来源:互联网
时间:2014-01-22
看惯了千篇一律的文章,看腻了毫无特色的3C产品,不知在这个冬季你是否想换个口味。在并不主流的安防行业中,家庭监控产品同质化现象非常严重,不仅外观十分雷同,功能上也毫无特色,你是否想在2014年开端尝个鲜,新品家庭视频监控究竟又有哪些特点呢?
中国民用安防市场为何叫好不叫座?首先是人们的安全意识,其次是产品价格,后是功能及操作。为了让更多的消费者了解家庭监控摄像机,或许我们可以从一个古老的神话传说开始。
传说中FRIGGA是众神之后,主宰婚姻幸福和家庭和睦,被誉为家庭的守护神。为了这个美好的寓意,商家以FRIGGA为品牌,推出FRIGGA弗利加家庭远程看护器,以家庭守护神的名义,时时刻刻守护着全世界的万千家庭。一个传说开启了2014年新品家庭监控摄像机之旅。
监控摄像机网络接口
家庭监控一键扫描自动连接
家庭监控摄像机主打远程监控,FRIGGA弗利加多年来一直专注于家庭远程看护领域,Easy Connection(一键扫描自动连接技术)技术引领家庭远程看护器的技术变革。这款监控摄像机连接步骤十分简单,首先将监控摄像机通电,并与路由器连接;第二步只需要通过手机下载适合版本的APP软件即可(支持IOS系统及Android系统);下载成功后安装软件,后一步扫描设备对应二维码或手动输入,点击完成就可以轻松实现移动端监控。
网络连接
简单三步实现家庭监控摄像机连接,移动客户端远程监控。支持当下主流智能手机及平板电脑移动平台,无论在办公室还是在旅行中,都可以透过监控摄像机看到你想念的亲人。与单机单用户操作不同的是,这款家庭监控摄像机突出家庭概念,支持多5个用户同时在线观看,如果将这款家庭监控摄像机放置在孩子的房间,那么爷爷奶奶、姥姥姥爷都可以与宝贝视频通话。
移动端设备连接
这款监控摄像机内置wifi模块,因此支持无线功能。除初次连接需使用网线与路由器对接,考虑到家庭用户对便捷性需求,在手机客户端登陆成功后,用户可通过设置修改监控摄像机连接方式,在wifi设置中找到家里或办公室的wifi网络名称,输入正确的密码即可;等待20秒摄像机重新启动后,就可以拔掉网线,在只接通电源的情况下实现监控。
非视频模式 展现720P高清画质
传统的家庭监控摄像机大多以视频录像为主,而这款弗利加家庭摄像机则与众不同,没有了海量数据和冗长的视频数据烦恼,因为这款监控摄像机不支持视频录像模式,移动端访问随时随地查看动态信息。
网络实时访问,图像画质又是否能够达到理想值呢?笔者在测试过程中,分别使用10M光纤wifi网络和普通3G无线网访问监控摄像机,除在初始阶段连接时3G网络略慢外,并未出现因网络或网络带宽问题造成画质不清晰的问题。
视频截图 等比缩小
考虑到不同用户对图像画质的要求不同,在视频设置中您可以选择不同清晰度的图像,如果在3G模式下远程监控,分辨率较低的图像自然也可以为您节省流量。从软件截图中不难看出,图像质量分为五档,"高清HD"画质,"极速"图像分辨率相对较低,后者1分钟消耗流量小于1M。
视频参数设定
若实现高清远程视频监控一定离不开强大的硬件配置和软件图像处理功能,百万像素CMOS传感器是获取高清图像的首要保障,其次H.264图像编码格式,可在低码率下实现高清画质。
IR-CUT滤镜片+红外灯=夜视高清
提到视频画质的清晰度,不得不说一下这款监控摄像机的夜视效果,IR-CUT滤镜片切换+红外灯是实现夜视高清的保障。从实际测试视频截图来看,无论是对准植物或家里,可视范围内的物体均可以辨认清楚。
夜视效果视频截图
在LED红外灯的作用下,监控摄像机可视范围可达到10米,但大多数家庭监控涉及不到如此远距离,以笔者在试用过程中总结的经验来看,监控距离在3~5米,监控摄像机摆放距离过近,夜视图像会出现过曝现象,一间屋子内监控大多也不会超过5米。
这种强强联合的监控模式,保证了夜视监控图像质量,在性能测试中还有一项参数无法用数据或图片来诠释,该监控摄像机日夜转换较快,一旦传感器适应了当下环境,几乎可以在3秒内做出判断,实现自动日夜模式转换。
全视角云台操控355°/80°
也许你会问一部监控摄像机如何覆盖多角度监控?其实,商家早已替您解决这个顾虑。考虑到家用需求,为了减少监控布控点位,这部支持云台操作的监控摄像机可实现水平355°、垂直80°的旋转,几乎覆盖了所有需要监控的场景。
云台旋转角度示意图
由于这款监控摄像机搭配的移动端为智能手机,结合目前智能手机全触屏操作模式,用户可滑动屏幕实现云台旋转,上下左右四个方位动动手指就可以看到。简而言之,手机屏幕轻轻滑动,远端镜头同步转动。
远程监控语音对讲
家庭监控摄像机除了能够实时视频通话外,另一大特点非语音对讲机莫属。别看监控摄像机体积小巧,但可集成的功能却十分丰富。在硬件配置中,该监控摄像机支持保准3.5mm外放喇叭接口,而要语音对讲或监听则实现了双向单工模式。
语音双向对讲单功能演示
何为双向单工模式?简单地说,这款监控摄像机支持双向语音对讲和监听功能,但要时间对讲或监听却又不能同时完成。也许这点是个小小的遗憾。
通过视频截图可以看到,手机移动端如果想要说话,只需要店主绿色按钮,类似微信语音对讲功能,说话结束后可点击结束,此时监控摄像机一端可实时听到所述内容。如果监控摄像机一端要与移动端对话,只需对准监控摄像机,而手机端要听到声音,则必须让蓝色按钮变灰色,此时启动监听模式,可以随时听到IPC一方的声音。
远程语音对讲是一种双向单模式工作状态,起初可能操作不太熟悉,但经过一两次磨合试用,玩转双向实时视频+通话对讲游刃有余。
TF卡存储 移动侦测报警
家庭监控摄像机是集合视频监控、对讲、报警、存储一体的设备,同样这款FRIGGA摄像机也并不例外。值得注意的是,尽管这款摄像机支持报警存储,但必须插入TF卡后才可实现;没有TF卡则无法触发或开启报警模式。
移动客户端报警模式选择
家庭报警触发模式大多为移动侦测,以该摄像机为例,报警灵敏度3级可调,支持日志及快照的报警事件记录,支持多种报警方式,如铃音、铃音+震动、震动。但目前这款监控摄像机仅支持安卓系统报警推送,iPhone、iPad等IOS系统只报警无法推送。
报警视频截图
由于报警触发模式启动,在报警信息中,用户可以查看所有的图像变化报警信息,为了降低过于频繁的报警,一段时间内的报警每隔5秒触发一次,这样既可以推送报警信息,又不至于推送太过频繁。
报警信息提示
TF卡中存储着每一次摄像机报警触发时的信息,手机端触发的报警图像信息几乎与TF卡实现同步存储。在没有视频模式支持下,TF卡中存储的是一次又一次镜头捕捉到的单张视频信息。
1秒钟延时行不行?
网络延时是很多监控摄像机诟病,而家庭监控摄像机自然也没能摆脱这个弊端。但与商用行业化监控摄像机不同的是,家庭监控虽然对实时性要求并不高,至少在视觉感官上不要有太大延时。
以这款监控摄像机来说,经过多次测试发现,其网络延时在1秒中左右,尽管这个数据称不上有多好,但从笔者使用感受来看,其实延时效果并没有数据中的那么吓人。我们不能要求家庭摄像机像道路卡口摄像机一样,延时精确度在100ms以内,在不影响使用或视觉效果的前提下,部分延时可以被接受。
网络延时测试
当然这仅是笔者的使用感受,客观数据摆在您的面前,至于您能否接受,就要看用户的自身需求了。
绿色低辐射 关爱更健康
之前笔者测试的所有家庭监控摄像机都没有提到辐射一词,具有国际范的FRIGGA弗利加打造的是一款关爱健康低辐射产品。采用了辐射屏蔽技术和定向传输材料,在提高天线性能的同时极大降低辐射,绿色环保、使用安心。
经瑞士SGS检测机构测试,这款家庭监控摄像机辐射值为欧盟健康辐射标准的1/62.5。它并没有华丽的外形、也没有100%完美功能,但低辐射却给用户一个意外的惊喜。家中用来看护小宝宝的妈妈们,超低辐射或许是您选购的动力。
家庭监控摄像机
编辑点评
这是一款定位家庭用户群的监控摄像机或看护仪,不支持视频录像模式的确有些不适应,但其主打实时远程监控似乎又弥补了这个"缺点"。无线网络连接方式更便捷,高清晰画质及双向单工对讲是每部家庭摄像机的标配,全视角云台旋转、低辐射是这款家庭监控摄像机特点,支持多用户同时在线查看一部摄像机,也支持一台智能终端接入多个看护器,将强大的互联网功能发挥到极致。
实时远程监控数据安全吗?这款监控摄像机采用了网银密钥技术,点对点信息加密传输,不经过中转服务器直接传输,本地存储信息更安全。
优点:高清画质 低辐射 报警灵敏
缺点:延时数据大 无视频存储