【导读】今天给大家拆一款广百思K1智能蓝牙眼镜,这款将蓝牙耳机与户外防风眼镜融为一体的产品,虽然看上去没有什么高科技技术含量,但是却意外地获得不少用户的好评。广百思K1作为踏入智能穿戴式设备的一次新尝试,其把蓝牙耳机和太阳眼镜完美融合,为户外运动爱好者,特别是自行车爱好者带来了良好的使用体验。
广百思K1智能蓝牙眼镜在使用的时候确实有很方便的地方,在两种产品的结合方面,广百思做了一个不错的选择,K1具备了相当不错的额实用性,但是我们却一直很想知道,这款智能蓝牙眼镜能不能够做的更加漂亮一点。
近已经接近新年了,我们拿到的新产品也不多,趁着比较空闲的时间我们就来拆解一些广百思K1,看看这款智能蓝牙眼镜的内部做工如何,顺便也来看看这款K1的后续作品有没有可能性能够更为精简小巧,外观再时尚一些。
广百思K1的外观贴近户外运动眼镜 后续产品还能再精简么
其实整体来看K1的设计还是很合乎情理的,但是在一些部件的外观设计以及材料的搭配上,让K1整体感显得有些破碎,当然我们也想知道为什么K1智能蓝牙眼镜设计成这个样子,那么今天我们拆开看看就知道了。
我们拆解分为两个部分,首先我们从右边用螺丝固定的镜架开始拆解,我们可以看到厂商在螺丝部分赛有防尘塞,主要的部件都是集中在镜架两端比较臃肿的部位,那么我们就拆开来看看内部构造是什么样的。
右侧的镜架是用螺丝固定的 比较好拆我们从这边开始
镜架折角处有胶垫缓冲 增加了产品的耐用度
笔架部分也是橡胶包裹金属骨架 可以做一定程度的变形
产品的右侧因为粘合的关系,所以并不好拆解,但是我们依旧可以看出,右侧的内部空间如果没有150mAh的电池,还是有不少空间可精简,特别是镜架如果能够采用金属打造,可以大幅度让外壳更薄一些,估计第二代产品可以进行这方面的提升。
我们拆解结束之后,感觉广百思K1如果要推出第二代产品的话,可能有两个方面可以着手,一方面是可以用别的东西替代有线耳机,或者更改为更小巧的入耳式耳机,如果是骨传导方式,可能音质方面不会有很好的效果,但是在外观部分可以大幅度精简。
其实左右侧主板部分已经塞满了镜架空间
因为采用有线耳机设计左右侧主板上都引出了耳机线
而产品如果采用了骨传导耳机的话,那么在镜架部分也无需再做弯曲的镜架做收纳设计,自然在外形上可以更加经典,同时在外壳部分因为采用了塑料机身,为了产品的稳固,在材料的厚度方面远不及金属材质来的轻薄,如果能够改良为金属骨架应该能压缩不少的空间。
K1并非随便找一个模具拼凑出来的 利用空间还可以进一步加强
整体来看,广百思K1的内部构造比较密集,麦克风等部件还是需要用有线的方式连接,但是如果尽力缩小产品外观,像是麦克风以及电池大可以用贴片的方式,砍掉一些内部留下的无用空间,可以更为精简时尚,当然我们更期待的是这款眼镜能够改进成为骨传导耳机,看上去应该更为炫酷。
右侧的镜架是比较好拆解的,和我们预料的一样,镜架中比较臃肿的部位主要是收纳K1的主板部分,而耳机是直接从主板上接出的,也正是因为这样,镜架带有曲折设计,用来收纳耳机。如果采用了更小巧的入耳式耳机,应该可以在镜架部分做更为简单的设计,收纳方式也可以考虑吸附的方式。
橡胶包覆金属的耳架是独立的 固定在镜架上
当然如果采用骨传导耳机的设计的话,就可以完全取消有线耳机的设计,这样可以减少骨架上的收纳槽设计,并且也不需要在镜架上伸出线材,整个产品会精简更多,但是相应的成本也会高很多了。
主板另一侧可以看到麦克风
右侧的按键结构以及连接排线的底座 可以看到整个内部空间还有可以精简的地方
左侧的内部空间比较充裕 排线是通过镜架连接到左侧
整体来看,右侧的镜架空间比较充裕,并且内部也比较干净整洁,有线耳机的设计应该是阻碍了K1整个镜架设计,但是这样的设计确实考虑到了用户使用时的需求,虽然显得有些笨重,但是预留了收纳的设计是比较人性化的。
我们在拆解眼镜左侧镜架部分的时候发现这边并没有采用螺丝固定,并且在末端是采用粘合的方式固定的,所以广百思K1并不适合拆解,在拆除粘合部位的时候很容易损坏产品的外观。之所以做这样的处理,也是因为左侧镜架上带有的触摸板与电池的关系。
左侧镜架没有螺丝固定 粘合的部分容易拆解容易损坏镜架
一方面是产品的电池在左侧 另一方面为了保证触摸板的完整 我们拆除了粘合部分之后可以很清楚看到一个150mAh的电池以及触摸板都是位于产品的左侧,通过排线连接到右侧的主板部分,在重量方面两边的差异不大,主要是芯片部分都是位于右侧,而电池部分位于左侧,刚好相互平衡了。
排线是通过镜架横梁中间穿过产品连接右侧
触摸板比较简单 因为主要是做前后滑动的控制
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。