• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

福禄克推出新型压力校准产品

来源:21ic
时间:2014-01-22

分享至:
福禄克公司进一步丰富其精密压力校准产品线,推出新款700G系列精密压力计和两款新型压力校准器:FLUKE®719PRO和721双量程压力校准器。量程从0.36至10,000 PSI,具有18种不同的工程单位可选,允许用户对仪表进行定制,以满足客户各种特殊的压力校准需求。从此,仪器仪表、过程及工厂维护技术人员能够拥有完备的校准设备,坚固耐用、值得信赖。

700G系列精密压力计的压力量程为10 inH20/20 mbar 至 10,000 psi/690 bar,0.05%的新绝压测量准确度,以及新参考级表压测量准确度达0.04%。700G系列精密压力计与Fluke 700PTPK或700HTPK配合使用时,即可实现完备的压力测试解决方案,使用PTP-1气压泵时压力可达600 psi (40 bar),使用HTP-2液压泵时压力高达10,000 psi (690 bar)。现在,Fluke 700G系列精密压力计提供三年质保。

719Pro自动压力校准器是校准高准确度变送器、压力开关和压力计的理想测试工具。719Pro具有高准确度压力测量功能以及内置电动压力泵,可产生高达300 psi (20 bar)的压力,无需外部手操泵。该校准器还可测量、模拟和输出4-20 mA环路电流信号,也可测量高达30 V直流电压。其内置24 V环路电源可为被测变送器供电。

Fluke 721双量程压力校准器带有两个隔离的 压力传感 器,使技术人员能够利用一款工具同时进行静压和差压测量,支持气体贸易结算应用。配置该校准器时,可选择16 psi (1.1 bar)或36 psi (2.48 bar)低压传感器,然后从7种高压量程中进行选择,包括:100、300、500、1000、1500、3000或5000 psi (6.9、20、24.5、69、103.4、200、345 bar)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 压力传感 IC采购 芯片采购网 ICKey

更多新闻