• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

家庭安防20亿备受期待 网络化份额扩增

来源:互联网
时间:2014-01-21

分享至:

近年来,随着安防市场上高清监控产品的不断应用和推广,高清产品民用化也渐行渐近,越来越多的家庭也开始采用高清监控产品来“护卫家庭安全”。然而,尽管家庭高清监控需求量的增多是人们所有目共睹的,但是目前的家庭监控还并未实现高清为主流。家庭安防20亿元蛋糕,得益于智能家居得力推助,家庭监控发展前途备受关注。

家庭安防20亿市场备受期待

据相关人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,许多企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。

为了尽早切到家庭安防这块大“蛋糕”,国内外IT厂商从2012年初开始,已经纷纷伸刀了。国内厂商跟进较快的是海康威视,2012年推出了全功能家庭安防产品C1以及与之配套的服务:云视频平台“视频7”网站、兼容IOS以及安卓系统的移动终端APP。使得用户可以远程监视家中的一举一动。另外,家电大厂海尔推出基于“智能家庭”系列产品的U-HOME,国内电脑品牌联想推出“云视频”等产品,无一不揭示着家庭安防的“春天”已经到来。

智能家居集成家庭监控发展重要推力

除了大环境、大背景的推动,目前智能家居的集成化发展也将家庭高清监控越来越明朗。

随着3G手机的进一步普及,手机成为一个好的无线终端业务平台,人们可以通过手机实现家庭远程监控,而这种远程监控基本上通过高清监控来实现。人们可以通过笔记本借助有线或无线方式接入网络,支持有线、无线模式的家庭型网络摄像机将承担起家庭看护、店铺巡视等职能,使得高清监控技术进一步走进家庭用户,这是智能家居集成化发展的一个体现。此外,家庭实时高清图像监控与防盗报警系统的集成也是一大趋势,家庭实时高清图像监控与防盗系统要求在设防时,只要有人非法进入,立即报警并把实时报警图像发送并存储在系统中,用户接到报警信息后可以立即通过互联网或采用手机监视家庭的实时图像。为此,候星刚表示,家庭远程监控在家庭高清监控发展中的趋势渐显。

但是,目前的市场上,家庭远程监控在高清监控上仍未完善。江喜东表示,由于家庭远程监控需要带云台等整套系统,不同于专业的单个高清摄像头,可能会在高清上面打一些折扣,这些是今后家庭远程高清监控要解决的一些问题。

家庭监控系统网络智能化发展

家庭监控的市场极为广阔,这不仅对网络环境是一个极大的考验,对高清监控摄像头走进千家万户也是一种考验。那么未来家庭监控系统将要怎样发展呢?未来的智能化监控体系,结合了3G、安防、智能等应用,还可灵活组合电信运营商已有的增值业务系统,将电视娱乐、视频监控、视频会议、手机视频、可视通信等多种业务整合在一个平台上提供给用户,发挥整合优势,来满足用户的个性化需求。同时,高端家庭监控系统还会更加智能化,如视频监测方面能提供高级视频智能分析功能,包括智能分析区域和边界、人像识别、人物追踪、人数统计等;还将结合医疗、家政、呼叫等功能,增加联动报警及安全服务方面的应用。这对于各类安防厂商,以及运营商都是一个很好的发展项目。

家庭监控的网络化、智能化已经是安防行业自我追求的另一高度。但是家庭监控的智能化是依托于网络技术与高清技术的发展。在高清监控发展的蒸蒸日上发展的今天,想要家庭监控继续向前发展,改善网络传输环境依然很艰巨。眼下3G网络较为普及,但是想要传输高清视频监控还是会出现各种各样的问题,例如图像与声音不同步、监控录像丢帧的现象、视频监控不流畅等等,但是用3G网络传输标清是完全可行的。高清视频往往是用户选用网络监控的重要原因之一,这对于网络监控的发展是一个非常重要的因素之一。随着时代的不断进步4G网络已经开始使用,虽然理论上4G是3G传输速度的10倍,在监控录像传输上有很大的改善,但是对于传输高清视频还是有一定的难度。

网络监控在家庭安防应用优势

目前,家庭监控系统在欧美等发达地区比较受欢迎,个人视频监控与公共视频监控、行业视频监控在监控领域形成了三足鼎立的局面。众所周知,家庭安防有着双重含义:生命安全及财产防盗,因此家庭安防在人们生活中起到着重要的作用。近几年家用网络监控在安防市场里占据着越来越多的份额,这完全基于网络监控有着不可替代的优势。

优势一:远程监控

随着3G手机的进一步普及,手机成为一个好的无线终端业务平台,人们可以通过手机实现无线网络监控。人们可以通过笔记本借助有线或无线方式接入网络,支持有线、无线模式的家庭型网络摄像机将承担起家庭看护、店铺巡视等职能,使得监控技术进一步走进家庭用户。这样的设计非常适合家里有老人及小孩的用户,白天,用户可以通过网络监控随时看到老人是否安全;夜晚,孩子睡在儿童房内,用户可以通过网络视频监控就能看到孩子是否需要照顾。

优势二:监控报警

家庭实时图像监控与防盗报警系统是家庭的安防系统中重要的一部分。家庭实时图像监控与防盗系统要求在设防时,只要有人非法进入,立即报警并把实时报警图像发送并存储在系统中,用户接到报警信息后可以立即通过互联网或采用手机监视家庭的实时图像,平时还可以在没有报警信息或在撤防的条件下,主人通过网络随时监视自己家庭的实时状态,实在是方便至极。

优势三:布线简单组网灵活

网络监控的问世让很多不懂得怎样布线的用户,能够轻松的使用网络监控系统,IP网络即插即用,无须挖沟埋管,是已经装修完家庭的福音;采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强的优点。这对于家庭使用来说更加方便快捷,减少了电线对于家庭装修的美观性,同时更加具备隐蔽性,这对于防偷盗、防保姆等等来说是非常好的选择。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻