• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Freescale谈智能网关的未来

来源:EEWORLD
时间:2014-01-21

分享至:

如今,随着楼宇自动化、智慧城市、智能照明、智能电网、智能自动化和工业自动化的兴起,物联网时代的来临可以说是大势所趋。人们对“万物互联”的期许能否在不远的将来成真呢?它又面临着怎样的技术挑战呢?针对智能网关的未来,Freescale微控制器事业部亚太区市场营销和业务拓展经理王维先生在2014产业和技术展望媒体研讨会上为来宾奉上了精彩的演讲。

Freescale微控制器事业部亚太区市场营销和业务拓展经理王维先生

物联网(IoT)不仅仅是M2M M2M是很久以前就存在的一个概念,指的是机器和机器之间互联,而IoT把这个概念提升到了Machine和几种设施的互联,Machine和环境、农业的互联甚至是和人体保健的互联。这时,仅仅靠目前的2G/3G蜂窝通信,以及WIFI和BT通信是不能满足物联网的需求的,PAN/BAN中可能会要求更低的功耗的通信模式以及更多的节点。“除了蜂窝网络这种现有基础设施外,更多的会在每个家庭里面存在一个网关,就是我们所说的“BOX”。再往后端走,大家会看到在国内几乎是以光纤的方式和自由网络的方式去走。我们会看到这种方式会越来越简化,首先是光纤,国内通讯的方式已经发展到非常高速光纤入户的概念。对于低带宽的传输,我们更多的会用一些公用的频段以及1G以下传输的方式来进行和云端的互联。这个互联的方式是由这个盒子来决定的,它会选用一种更智能的,或者说更可达的方式来实现可靠的数据传输。”王维说。

问题与挑战 据王维介绍,物联网系统分为三个“端”:与我们密切相关的节点端;一个家庭或者一个楼宇,或者一个厂房会有一个网关端;再往上走通过广域网,我们会到一个云端。技术的挑战在于很多公司所做的产品是没有办法在这三个层次里面所共用的。节点端、网关以及此架构中的大部分设备使用不同的技术、工具、开发环境、,对网络安全有不同的要求和所需资源,甚至连编程语言也不同。现在很多公司可能虽然做了很多项目,但是项目本身很少能够做到百分百的重用,有一部分可以,但是绝大多数随着应用的千变万化或者是随着客户需求的千变万化,很多时候没办法做到很大程度的重用,这是在物联网产品开发里面所面临的一个很大的问题。

Freescale划时代的解决方案——“一体化盒子 One Box” 针对以上提出的问题,在203年9月份,Freescale与Oracle合作推出了一个平台化的“一体化盒子One Box”物联网解决方案。这是基于Java的产品,这就意味着三个“端”都会基于Java开发,不论是在节点端,还是在网关层都能够共融共通以及互联,使物联网各个环节统一化,实现了通用平台的需求。另外,Java能够提供业界的安全性,而Freescale的产品里面有非常多的是适合IOT应用的,所以Freescale与Oracle的合也就作意味着我们可以在系统上的安全性以及通讯的安全性上来实现安全系统的服务传输架构。

目前这个平台里面是用了MPU产品i.MX,它可以和这个节点端进行互融互通,因为它是基于一个Linux操作系统,所以它可以任意的做热插拔的工作,来连接蓝牙、以太网,WIFI,这三个无线主流的通讯形态,做smart lighting , smart phone, smart place等等。

同时为了支持智能城市和工业自动化应用,通过通用接口、基于OS操作系统的驱动就可以非常方便地在此平台上进行热插拔,来实现所需要的不同应用领域加载不同的服务。同时Freescale还提供以太网、3G模块、1G以下的小无线,甚至可能会采用PLC、PLM电力线载波的方式来传到云端。“大家看到这变成了一个非常有扩展性的平台,用户只需要搭建他所需要的不同服务的构架来实现他所需要的服务”,王维说。

另外,由于Freescale在和Java的配合里面已经尽可能多的把标准协议的转换融合在里面了,所以“一体化盒子One Box”还可以实现网络通讯的标准共存,可以帮忙实现蓝牙、WIFI、ZigBee等不同协议之间的转换,并且从用户的角度来说是透明的。

一个平台适应多类用户、能够快速应对多种垂直要求、提供系统级安全优化、能够扩展节点和处理密度......Freescale的一体化平台拥有诸多优点,相信它势必能够助力“物物互联”的实现进程。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻