来源:我爱方案网
时间:2014-01-21
中国上海,2014年1月21日讯 – 在2014年国际消费电子展(CES)上,恩智浦半导体展示了设计用于室内便捷安装的无线智能照明网络。该演示包括了由EnOcean开发的电能采集开关(无需电池、无电线),后者是电能采集无线解决方案领域的全球。该开关采用恩智浦JN5161无线微控制器,实现了ZigBee标准中允许无电池供电设备安全加入无线网络的“Green Power”设备功能。
通过使用NFC(近距离无线通信)技术,在网关上轻触具备NFC功能的手机即可将EnOcean开关加入家庭网络,以收集重要网络参数,然后用手机将它们传输到开关。通过现有家用Wi-Fi路由器,恩智浦设计的网关可采用ZigBee或JenNet-IP™方案将设备连接到互联网。该网关通过以太网端口简单地插入家用路由器,并且支持ZigBee Light Link、ZigBee Home Automation和JenNet-IP无线通信,以及NFC调试。无线彩色LED和可调光白光LED灯完善了该演示方案,使用NFC技术,也可将这些LED加入网络,然后通过一部Android智能手机进行控制。
恩智浦射频连接性解决方案产品线营销经理Thomas Lorbach表示:“美国各大零售商现均出售无线智能灯泡。目前的挑战是要确保安装和扩展无线智能照明网络对日常家庭用户而言尽可能便捷。NFC提供了一种快速、安全且简便的方法,轻松将新设备添加到家庭网络和更广泛的“物联网”。我们很高兴能与EnOcean及其他合作伙伴携手,以精确调整整体用户体验,并终帮助消费者更有效地控制照明和能源使用情况。”
EnOcean营运总监Matthias Poppel表示:“我们非常荣幸能与的半导体公司恩智浦合作,进一步探索电能采集无线传感器解决方案。很高兴看到,我们的联合技术力量实现了下一代解决方案,针对特定消费市场需求,实现无线电能采集,并提供多种优势。很快,我们将能够首次开发出无需电池的无线开关模块原型,运行通过电能采集供电的2.4 GHz无线电和NFC。EnOcean超过12年的电能采集、超低功耗无线通信和能源管理经验再结合此类新技术,使得我们的传感器解决方案可以轻松安装,实现诸多激动人心的全新用例。”
该参考设计针对802.15.4至以太网桥接,基于JN5168无线微控制器,即将上市。RGB和可调白光LED提供了极高的亮度和色彩饱和度,采用了恩智浦获得专利的无传感器传感技术。
关于EnOcean
EnOcean是专利无线电能采集技术的鼻祖。该公司总部设在慕尼黑附近的欧波哈赫英,生产和销售用于建筑和工业应用以及智能住宅、智能仪表、物流或运输等其他应用领域的无线电能采集模块。EnOcean技术将小型化能源转换器与超低功耗电子器件和强大的RF通信结合起来。10年来,产品制造商都选择EnOcean的无线模块来实现他们的系统创想。EnOcean是EnOcean联盟的发起者,该联合组织的成员来自全球建筑行业,旨在创造实现可持续建筑的创新型解决方案。EnOcean的自供电无线技术已经成功部署于世界各地超过25万幢建筑中。EnOcean无线协议是国际标准化ISO/IEC 14543-3-10协议,其已针对具有超低功耗和能量采集特性的无线解决方案进行了优化。
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 致力于为智能世界提供安全互联的解决方案。基于高性能混合信号的专业性,恩智浦在汽车、智能识别和移动行业,以及无线基础设施、照明、医疗、工业、个人消费电子和计算等应用领域不断创新。公司在全球逾25个国家都设有业务执行机构,2012年公司营业额达到43.6亿美元。