来源:中国LED网
时间:2014-01-21
当科技的发展使人类的社会生活走进数字时代,被称为 LI-FI 的“ LED 光学上网”也成为了当下为炙手可热的话题。“ LED 的光线也能上网?它不是一种照明工具吗?”许多网友初次听闻“ LED 光线上网”后都做出了如此反应。
“其实自
LED
概念诞生以来,其技术上的突破可谓层出不穷,”北京
智美照明
首席设计师任见说:“虽然
LED
作为一种节能的照明手段,已经深深的融入了我们的生活。但是随着科技的不断发展,
LED
成为全新领域的焦点也只是迟早的事。”
“
LED
光线上网”就是指将笔记本电脑置于
LED
灯发射的光线内就能接收到网络信号,它的工作原理其实跟过去人们手机上常用的红外传输方式(后来渐渐被蓝牙取代)一样,是一个典型的光学网络应用。复旦大学相关研究教授表示,光和无线电波一样,都属于电磁波的一种,传播网络信号的基本原理是一致的。只要给普通的
LED
灯泡装上微
芯片
,就可以控制
LED
每秒数百万次闪烁,光敏传感器接收到这些变化后,二进制的数据就被快速编码成灯光信号并进行有效的传输。灯光下的电脑,通过一套特制的接收装置,读懂灯光里的“莫尔斯密码”即可上网。
这种神奇的上网模式让许多网友大呼“
LED
超酷”!其实
LED
光线上网的魅力何止是酷,它的各种优势总结起来就是“低辐射、低能耗、高安全、高速度”。
据相关专家介绍:传统的无线传输技术,大都是以电磁波的形式来传播的,这就带来了大量的电磁辐射和电磁干扰。这些通常是对人体以及高精密设备的工作有影响的。而
LED
光源在这方面有着天然的优势。同时,由于光信号与通信信号的合一,也就杜绝了双重辐射的威胁。
此外,无线路由及无线热点的布设和功耗也是个巨大的数据。
LED
光学网络通过可见光来传输网络信号,可以直接利用路灯、
室内照明
以及公共照明等已有的能耗输出来完成双重任务,绝对是绿色低耗的新突破。并且,和现有
Wi-Fi
相比,未来的可见光通讯更为安全和高速。由于
WI-FI
无线信号是通过大气介质传播,在室外“飘散”的网络信息极为不安全。而这些安全隐患,在可见光通讯中却可“一扫而光”。并且,光谱比无线电频谱大
10000
倍,意味着更大的带宽和更高的速度。
所以说当
LED
灯光上网普及的时候,有照明的地方就会有网络。然而事物的存在从来就是具有两面性的,光线上网在具备着种种优点的同时,其本身的局限性也不得不被重视。比如若灯光被阻挡,网络信号将被切断,并且光学无线通信受到发射能量的限制
,
不可能传送太远。
相关专家在提及 LI-FI 技术推广时,也纷纷表示出自己的担忧,要想真正的量产应用 LI-FI 技术,摆在他们面前的数据双向传输、芯片如何改革等问题亟待解决。所以, LED 灯光上网这项技术的推广,恰如任见所说,也许还要依靠在某个领域率先应用,而 Li-Fi 要想真正普及还有很长的路要走。