• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI公司发布两款提供低功耗的14位数模转换器

来源:我爱方案网
时间:2014-01-20

分享至:


【导读】ADI公司近发布了两款14位 模数转换器AD9249和AD9681,能以同类产品中的小封装尺寸提供低功耗。除低功耗和小尺寸外,AD9249和AD9681模数转换器还能轻松兼容工作频率分别高达500 MHz和455 MHz的数据时钟输出,同时支持双数据速率工作。8/16通道模数转换器突破工业、医疗和通信设计中的空间限制。  

  中国,北京 – Analog Devices, Inc.近发布了两款14位模数转换器AD9249和AD9681,能以同类产品中的小封装尺寸提供低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗多通道数据采集应用的要求,而小封装尺寸对于这类应用的整体设计而言非常重要。  

  AD9249以单封装集成16路模数转换器通道,65 MSPS时每通道功耗为58 mW,减少高通道数设计中的散热问题。125 MSPS时,8通道AD9681的每通道功耗为110 mW。两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有片上采样保持电路,能获得高于90 dBc的无杂散动态范围以及74 dBFS或更佳的信噪比。  

  除低功耗和小尺寸外,AD9249和AD9681模数转换器还能轻松兼容工作频率分别高达500 MHz和455 MHz的数据时钟输出(DCO±1、DCO±2),同时支持双数据速率工作。这些器件要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。  

报价与供货


关于ADI公司  

  Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式     电子元器件采购网    , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 数模转换 模数转换 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

更多新闻