来源:我爱方案网
时间:2014-01-20
以下测试使用的是Nexus 5(港版)以及Galaxy Note 3(港版3G,即Exynos 5420 1.9GHz)作对比。
测试环境
测试内容:日常UI、网页缩放、贴吧、微博等应用的反应速度、流畅性对比。其中网页统一使用Chrome V30正式版,百度贴吧是5.0.8版,微博4.1版。
手机设置:两台手机都使用打开了强制GPU渲染,动画速度统一0.5x。
视频中放慢到30%的播放速度,所以两者的细微速度差距都会被放大很多。从对比视频来看,两者的反应速度都很快,差距不大。由于TouchWiz比较累赘,所以在UI对比上Nexus 5给人的感觉还是略强一些。而在第三方应用对比中,一些网页、菜单、图片的载入由于涉及到无线网络,所以它们之间的差距可以忽略。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。